This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:BQ27GDK000EVM-GDK FW 更新

Guru**** 2550860 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, INA220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741694/bq27gdk000evm-bq27gdk000evm-gdk-fw-update

器件型号:BQ27GDK000EVM

您好!  

我正在编写该代码 、因为我需要的是 SLUUAO1A 步骤6.10.3所需的 GDK (MSP430)的最新 fwd 映像。 请分享一个工作链接吗?

本指南中的内容包含 EV2400更新程序应用程序

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Leinho。

    通过下载下面的 MSP 更新程序来更新 gdk 上的固件。 png 图像显示了更新程序的外观。 插入 gdk、然后从更新程序中导航至您保存文件 GDK_V1_06_INA220.txt 的位置、然后进行更新

    e2e.ti.com/.../4478.GDKFW_5F00_V1_5F00_06_5F00_INA220.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx。 它工作正常、但是否可以使用 bqStudio 检查 GDK 的 fwd 版本?
    我尝试使用"Commands"选项卡、但响应对我来说毫无意义。
    我仅连接了 GDK (USB 和电源)、并且可以在仪表板中看到 EV2400的 fwd 版本已成功更新为 v 0.18。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是,这是不可能的。