请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27GDK000EVM
您好!
我正在编写该代码 、因为我需要的是 SLUUAO1A 步骤6.10.3所需的 GDK (MSP430)的最新 fwd 映像。 请分享一个工作链接吗?
本指南中的内容包含 EV2400更新程序应用程序
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好、Leinho。
通过下载下面的 MSP 更新程序来更新 gdk 上的固件。 png 图像显示了更新程序的外观。 插入 gdk、然后从更新程序中导航至您保存文件 GDK_V1_06_INA220.txt 的位置、然后进行更新