This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:FET 导通

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740632/lm25117-fet-turn-on

器件型号:LM25117

我使用 LM25117来生成10A 12V 转换器、虽然大多数情况似乎正常、但我得到的一些开关不是"反射"的。  如果我将转换器设置为以200kHz 的频率运行、它以100kHz 的频率运行、当它在5us 后尝试打开时、有时会立即关闭。  我尝试将 Rt 更改为以更高的频率运行、但它似乎以半频率运行、并且在正确的点开启了很短的时间。

随附的图片显示了这一点。  我认为逐脉冲电流限制会关闭 FET、但我不知道频率为何看起来是错误的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一个可能的原因可能是环路响应不稳定。 您是否能够共享原理图?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lm_2800_2_2900_5117_5F00_quick_5F00_start_5F00_hv_5F00_calculator-V1.5-_2D00_-design.xlsIt's虽然无法轻松共享原理图、但我使用了您的设计电子表格来跟踪设计、其中将使用您要使用的组件名称等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电子表格是否与您的设计组件选择相匹配? 如果您能够通过电子邮件共享原理图、我也可以共享我的电子邮件

    您是否能够测量电路板设计的环路响应? 这将向我们展示该问题是否与环路稳定性有关。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、

    如果您可以向我发送电子邮件地址、我不希望在相对开放的论坛上提供原理图。 我无法测量环路响应、但我非常确信我在电子表格中放置的内容与我使用的组件相匹配。 我看不到任何不稳定的迹象、似乎电路大部分时间都以半频率运行、但在这些情况下、芯片尝试打开 FET 和全频率、但几乎立即终止导通、 我猜是通过逐脉冲电流限制。

    我的个人资料中是否有我的电子邮件地址、或者您是否需要我在此处提供它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以通过 k-wiggenhorn@ti.com 向我发送电子邮件。

    此外、它在半频率下运行时的负载范围是多少?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于我们现在通过电子邮件进行通信、我将关闭此主题。

    此致、
    Katelyn