请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25117 我使用 LM25117来生成10A 12V 转换器、虽然大多数情况似乎正常、但我得到的一些开关不是"反射"的。 如果我将转换器设置为以200kHz 的频率运行、它以100kHz 的频率运行、当它在5us 后尝试打开时、有时会立即关闭。 我尝试将 Rt 更改为以更高的频率运行、但它似乎以半频率运行、并且在正确的点开启了很短的时间。
随附的图片显示了这一点。 我认为逐脉冲电流限制会关闭 FET、但我不知道频率为何看起来是错误的