This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于6V 至24V 太阳能电池板的太阳能充电器电路、可获得5V 输出并具有锂电池备用功能。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120, TIDA-01556, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740833/solar-charger-circuit-for-6-to-24v-solar-panel-to-get-5v-output-and-have-a-lithium-battery-backup

主题中讨论的其他器件:TIDA-00120TIDA-01556BQ24650

你(们)好 我想了解一些有关太阳能充电器电路的建议。 我们需要能够使用6V、12V 甚至24V 太阳能电池板并获得5V 电压。 我们还需要使用锂备用电池。 您可以推荐该设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emilija、您好、感谢您关注德州仪器。 我们没有满足您需求的 TI 参考设计。 目前、我们的 TIDA-01556和 TIDA-00120中仅提供了一些太阳能充电电路。 我会将此内容转发给我们的电网基础设施团队、看看他们是否可以提出一些可能有帮助的建议。

    此致、
    J. Fullilove
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。

    我想使用 BQ24650器件、该器件接受高达28V 的输入、为3.7V 电池充电、并使用高达5V 的升压。 我遇到的一个问题是 、BQ24650具有电池检测电路、如果未连接电池、它将无法工作。 我需要它在没有电池的情况下工作。 我发现有一种方法可以通过在 SRN 和电阻器反馈之间添加肖特基二极管来停止电池检测功能。 这是否起作用? 关闭电池检测功能有哪些缺点?

    或者、另一个想法是检测不存在的电池、并打开通往降压稳压器的主电源路径至5V、然后从该电源供电。 BQ24650是否可以在检测到电池不存在时设置逻辑?  

    此致、

    Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emilija

    BQ24650内部电池检测电路无法禁用。 但是、如果连接到 VBAT (充电器输出)的总电容大于 Cmax、则电池检测功能将不起作用。 BQ24650不会发出任何电池检测结果逻辑。

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。