请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TIDA-00120、 TIDA-01556、 BQ24650你(们)好 我想了解一些有关太阳能充电器电路的建议。 我们需要能够使用6V、12V 甚至24V 太阳能电池板并获得5V 电压。 我们还需要使用锂备用电池。 您可以推荐该设计吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好 我想了解一些有关太阳能充电器电路的建议。 我们需要能够使用6V、12V 甚至24V 太阳能电池板并获得5V 电压。 我们还需要使用锂备用电池。 您可以推荐该设计吗?
尊敬的 John:
感谢您的回复。
我想使用 BQ24650器件、该器件接受高达28V 的输入、为3.7V 电池充电、并使用高达5V 的升压。 我遇到的一个问题是 、BQ24650具有电池检测电路、如果未连接电池、它将无法工作。 我需要它在没有电池的情况下工作。 我发现有一种方法可以通过在 SRN 和电阻器反馈之间添加肖特基二极管来停止电池检测功能。 这是否起作用? 关闭电池检测功能有哪些缺点?
或者、另一个想法是检测不存在的电池、并打开通往降压稳压器的主电源路径至5V、然后从该电源供电。 BQ24650是否可以在检测到电池不存在时设置逻辑?
此致、
Emilija