请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160A 大家好、
我有一位客户 尝试使用 UCD90160A 对 Altera Cyclone 10进行定序。 Cyclone 10 具有明确的加电和断电要求。 一个主要问题是确保断电序列在电源短时中断的情况下完成。 在这种情况 下、假设电路板完全正常工作、此后会发生短暂的电源中断。 客户 希望在重新斜升 Cyclone 之前完成断电序列。 我正在获取 有关时序的更具体的详细信息、但在 Fusion Digital Power Designer 中看不到如何执行此操作。 是否有一些示例可用于此文档或其他可能有所帮助的文档?
请告诉我。
感谢大家的问候、 TI-AFA John Garrett