This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:电源短时中断后的断电排序

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741991/ucd90160a-power-down-sequencing-after-a-short-interruption-of-power

器件型号:UCD90160A

 大家好、

 

我有一位客户 尝试使用 UCD90160A 对 Altera Cyclone 10进行定序。  Cyclone 10 具有明确的加电和断电要求。 一个主要问题是确保断电序列在电源短时中断的情况下完成。  在这种情况 下、假设电路板完全正常工作、此后会发生短暂的电源中断。  客户 希望在重新斜升 Cyclone 之前完成断电序列。 我正在获取 有关时序的更具体的详细信息、但在 Fusion Digital Power Designer 中看不到如何执行此操作。 是否有一些示例可用于此文档或其他可能有所帮助的文档?

 

请告诉我。

 

感谢大家的问候、 TI-AFA John Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    UCD 在电源短路中断期间是否会有自己的电源?
    请参阅 www.ti.com/.../slua815a.pdf 的第4.7-4.11节
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 我已将客户转接至 UCD90xxx 常见问题解答应用报告、并正在等待他的回复。
    是的、UCD90160A 将在电源中断期间通过一个大保持电容器供电。
    再次感谢 TI-AFA 的 John Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于客户在使断电时序完全正常工作时仍然遇到问题、因此需要在这个问题上提供更多帮助。 请尽快与我联系、因为我想设置客户电话。

    谢谢、John Garrett、TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们将通过电子邮件与您联系。

    谢谢