您好!
我正在尝试 使用 BQ40z50 EVM 板完成单个 Samsung1.5 Ah NMC 电源单元的学习周期。 经过几次初步的断续后、我能够完成 本学习周期指南中概述的所有步骤 、所有步骤都按预期进行、直到 C/5放电后的休息时间(更新状态从未达到06)。 自充电后休息时间以来、它一直卡在05。 有趣的是、Qmax 和电池的电阻表已更新、我的 Cell0 R_A 标志现在设置为5555。 我认为这三个方面表明学习周期是成功的,但我不确定是因为更新状态不是06,正如学习周期文档所说的那样。
我的问题是:为什么我的更新状态不会变为06? 这是否表明我的学习周期未成功、即使 Qmax 和电阻表正在更新?
可在此处找到学习周期的寄存器日志文件。 2018年10月13:00左右的放电数据。 相关的错误日志可在 此处找到。
可在此处找到 C/5放电开始之前(充电后休息周期结束)的数据存储器 gg.csv 文件。
可以在 此处找到从中间位置到 C/5放电的数据存储器 gg.csv 文件。
可在 此处找到 C/5放电完成后立即生成的数据存储器 gg.csv 文件。
此处提供了一个从12小时以上到 C/5放电休息时间的数据存储器 gg.csv 文件。
如果您有任何特定问题、或者如果有更多数据有用、请告诉我、因为我可以共享更多 gg.csv 文件。
谢谢、
-Zander