This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:学习周期|更新状态不会在最终放电后更改为

Guru**** 2548620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736374/bq40z50-learning-cycle-update-status-not-changing-to-after-final-discharge-rest

器件型号:BQ40Z50

您好!

我正在尝试 使用 BQ40z50 EVM 板完成单个 Samsung1.5 Ah NMC 电源单元的学习周期。 经过几次初步的断续后、我能够完成 本学习周期指南中概述的所有步骤 、所有步骤都按预期进行、直到 C/5放电后的休息时间(更新状态从未达到06)。 自充电后休息时间以来、它一直卡在05。 有趣的是、Qmax 和电池的电阻表已更新、我的 Cell0 R_A 标志现在设置为5555。 我认为这三个方面表明学习周期是成功的,但我不确定是因为更新状态不是06,正如学习周期文档所说的那样。

我的问题是:为什么我的更新状态不会变为06? 这是否表明我的学习周期未成功、即使 Qmax 和电阻表正在更新?

在这里可以看到我从开始到结束所采取的步骤的概要

可在此处找到学习周期的寄存器日志文件。 2018年10月13:00左右的放电数据。 相关的错误日志可在 此处找到

可在此处找到 C/5放电开始之前(充电后休息周期结束)的数据存储器 gg.csv 文件

可以在 此处找到从中间位置到 C/5放电的数据存储器 gg.csv 文件

可在 此处找到 C/5放电完成后立即生成的数据存储器 gg.csv 文件

此处提供了一个从12小时以上到 C/5放电休息时间的数据存储器 gg.csv 文件

如果您有任何特定问题、或者如果有更多数据有用、请告诉我、因为我可以共享更多 gg.csv 文件。

谢谢、

-Zander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zander、

    我想告诉您、您的职位已分配给我们的一位应用工程师。 本周将举办我们的年度电池管理深度潜水活动、我们的所有工程师都将亲自动手参加该活动。 一旦此活动结束、他将能够在下周初发布您的帖子。

    您可以查看我们在 www.ti.com/deepdive 上展示的大部分材料的录音

    感谢您的理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    我们 使用的学习周期文档第4.2.6节中提到的 C/5放电后完成5小时以上的休息后、我们没有读取到06的更新状态。 我们继续尝试以 C/2的速率再次将电池充满、然后在充电后的剩余时间内、更新状态最终变为06。  

    然而、在这个充电后的休息时间之后、我们再次以 C/5的速率对电池放电、并让电池在夜间休息。 当我今天早上来到这里时、更新状态仍然是06、而不是学习周期文档第4.2.6节最后一点提到的0E。  

    问题:我们的更新状态现在是否应为0E? 或者、由于我们仅使用单节电池、06是否正确? 如果我们应该看到更新的0E 雕像、我们应该尝试执行哪些步骤?

    谢谢、

    -Zander  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zander、

    如果您在 DSG 时未设置 RDIS、则第二个 DSG 之后的更新状态将仅更改为0E。 如果在任何时候设置、您都不会获得0E 的更新。 另外、要获得0E、您需要在放松后在 DSG 的末尾清除 VOK。 如果您有此周期的日志、请发送它们、我们可以查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

     是在开始学习后周期 C/2充电之前开始的.log 文件。 是同时的数据存储器日志。  

    是一个来自此学习周期中间的数据存储器文件。  

    是在停止 C/2充电后直接来自的数据存储器文件。

    是开始后学习周期 C/5放电之前的数据存储器文件。  

    是在停止 后学习周期 C/5放电后的一个数据存储器文件表单。  

    是一个在停止学习后循环 C/5放电后5小时以上的数据存储器文件。

    请告诉我是否有更多数据对您有所帮助。

    此外、更新状态仅变为06而不是0E 这一事实是否表明此单节电池配置的学习周期不成功? 似乎确实更新了电阻表、有些我不清楚0E 状态对我们的影响。

    非常感谢您的帮助。  

    -Zander  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zander、

    您是否仍需要有关此问题的帮助? 0x0E 状态表示已学习和优化 Qmax 和 Ra。 更新了 Qmax 的学习周期将达到0x05、之后的放电将达到0x06。 第二个 chg-rel-dis-relel 周期将使您转至0x0E、在此之后、可以了解并优化电池组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这回答了我的问题。 谢谢!