请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 您好!
例如、如果最大负载电流设置为7A、而适配器仅提供5A 电流、会发生什么情况? BQ24610是否能够以5A 的电流为电池正常充电、或者电池运行不正常?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Ning T
我有疑问。
充电电流低于预期电流。
ISET1为0.4V。 也就是说、最大快速充电电流为2A。(但所报告的充电电流为1.3A)
ISET2为0.3V。
ACSET 为1.6V、RAC=0.2欧姆。 也就是说、输入适配器电流调节为4A
根据您的回复,DPM 正在工作。
那么、如果正确、如何 在 不使用 DPM 的情况下通过 ISET1、2、ACSET 进行修改?