This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:适配器电流低于最大负载电流

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733376/bq24610-adapter-current-lower-than-the-maximum-load-current

器件型号:BQ24610

您好!

例如、如果最大负载电流设置为7A、而适配器仅提供5A 电流、会发生什么情况?  BQ24610是否能够以5A 的电流为电池正常充电、或者电池运行不正常?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    bq2461x 具有动态电源管理(DPM)功能、可在达到输入功率限制时降低电池充电电流、从而避免在同时为系统和电池充电器提供电流时交流适配器过载。 通过使用 DPM、当输入电流超过 ACSET 设定的输入电流限值时、电池充电器减少充电电流。 交流适配器的电流能力可以降低、从而降低系统成本。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的9.3.3输入适配器电流调节。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ning T

    我有疑问。

    充电电流低于预期电流。

    ISET1为0.4V。 也就是说、最大快速充电电流为2A。(但所报告的充电电流为1.3A)

    ISET2为0.3V。

    ACSET 为1.6V、RAC=0.2欧姆。 也就是说、输入适配器电流调节为4A

    根据您的回复,DPM 正在工作。

    那么、如果正确、如何 在 不使用 DPM 的情况下通过 ISET1、2、ACSET 进行修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请使用可从 www.ti.com/.../toolssoftware 下载的 bq246xx 计算工具验证您的设计。 除了充电电流、还请测量输入电流并检查 DPM 是否有效。 正常情况下、充电电流低于 DPM 下定义的值。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。