我是一名非工程师、涉足工程领域。 我正在寻找一个降压/升压转换器、它将接受11-21V 和高达5A 的输入功率、并在尽可能接近5A 的电流下输出13.5V 电压。 观察到的负载电流消耗为2.5-3A。 负载器件在3-30MHz 范围内对射频非常敏感、可产生音频输出。 电源是一个太阳能充电控制器、几乎是无线电静音的、由电池和 PV 供电。 我使用 WEBENCH 查找 LM34936。 它具有合适的电源规格、但我不知道它及其建议的布局是否适合低噪声应用。 如果不是、有人可以推荐其他合适的芯片吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是一名非工程师、涉足工程领域。 我正在寻找一个降压/升压转换器、它将接受11-21V 和高达5A 的输入功率、并在尽可能接近5A 的电流下输出13.5V 电压。 观察到的负载电流消耗为2.5-3A。 负载器件在3-30MHz 范围内对射频非常敏感、可产生音频输出。 电源是一个太阳能充电控制器、几乎是无线电静音的、由电池和 PV 供电。 我使用 WEBENCH 查找 LM34936。 它具有合适的电源规格、但我不知道它及其建议的布局是否适合低噪声应用。 如果不是、有人可以推荐其他合适的芯片吗?
Garrett、
感谢您的回复。 很好的了解是、良好的布局将通过该芯片产生良好的 EMI 性能。 作为一名工程师、我不知道哪种合规级别是足够的。 我了解到很难通过 CISPR 25 5类测试。 如果满足该标准意味着足够低的噪声为3MHz 至30MHz 范围内没有可闻噪声的 HF 收发器供电、那么这就是我要找的。
我能否依靠 WEBENCH 生成最适合我的应用的布局、或者是否可能需要调整布局?
如果模块的噪声可能低于控制器的噪声、您是否可以推荐具有相似电源规格、更适合开箱即用应用的模块? (使用模块可能无法实现3-5A?)
Dave