This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:它是否适合低噪声应用?

Guru**** 2547230 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741098/lm34936-is-it-suitable-for-a-low-noise-application

器件型号:LM34936

我是一名非工程师、涉足工程领域。  我正在寻找一个降压/升压转换器、它将接受11-21V 和高达5A 的输入功率、并在尽可能接近5A 的电流下输出13.5V 电压。 观察到的负载电流消耗为2.5-3A。 负载器件在3-30MHz 范围内对射频非常敏感、可产生音频输出。  电源是一个太阳能充电控制器、几乎是无线电静音的、由电池和 PV 供电。  我使用 WEBENCH 查找 LM34936。  它具有合适的电源规格、但我不知道它及其建议的布局是否适合低噪声应用。  如果不是、有人可以推荐其他合适的芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    支持该器件的工程师已外出。 这一职位是分配给他的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您尝试满足哪些 EMI 规格? LM34936可实现良好的 EMI 性能、但由于它是一款控制器、因此与布局相比更相关。 采用适当的布局时、可能会满足 EMI 要求。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

    感谢您的回复。  很好的了解是、良好的布局将通过该芯片产生良好的 EMI 性能。  作为一名工程师、我不知道哪种合规级别是足够的。  我了解到很难通过 CISPR 25 5类测试。  如果满足该标准意味着足够低的噪声为3MHz 至30MHz 范围内没有可闻噪声的 HF 收发器供电、那么这就是我要找的。

    我能否依靠 WEBENCH 生成最适合我的应用的布局、或者是否可能需要调整布局?

    如果模块的噪声可能低于控制器的噪声、您是否可以推荐具有相似电源规格、更适合开箱即用应用的模块?  (使用模块可能无法实现3-5A?)

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的关注。 Webench 工具为任何实际应用提供了一个非常合适的起点、但最有可能的是、您可能需要对设计进行微调以通过 EMI、因为 EMI 是一个系统级问题。 遵循数据表布局指南将帮助您。

    我建议您联系您所在地区的 TI 销售部门/FAE、并要求他们利用 TI 参考设计小组来帮助您获得针对您的特定应用定制的设计。

    此致、
    Youhao