请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5150-Q1 您好、TI、
部件号: LM5150-Q1
我将根据 IEC TR63280标准对"LM5150-Q1"进行可靠性分析。 请在下面提供信息。
根据 TI 的 FIT 率:?
- IC 内部的晶体管数量
- 制造 oc IC 的起始年份、例如1998、2005、2010 等
- 表14中的 ICS 基板材料类型、例如环氧树脂玻璃(FR4、G-10)
- 组件封装材料类型、例如塑料封装。
谢谢、
Sunil Kumar