This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:BQ24070

Guru**** 2547540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736091/bq24070-bq24070

器件型号:BQ24070

我们在锂电池充电板上使用参考 BQ24070RHLR。 当我们尝试启动电路板时、我们发现在同一生产批次中、某些组件正常工作、但有些组件不能启动。

请参阅以下用于此组件装配的参数:

-我们遵循的封装与制造商数据表上的标记完全相同。 我们对模板所做的相同操作。

-电路板表面已完成 ENIG

焊锡膏为 S3X48-M406-3 Ecoplus (Koki)。 此粘贴当前 用于多个板的组装。

-  已连接回流炉温度曲线。 我们已组装3个温度探头 PT100 进行测量。

此外、还随附了电气图、与数据表上的标记相同。

 

如前所述、我们的问题在于某些电路板工作正常、而另一些电路板工作不正常、这是因为组件 BQ24070RHLR 不响应。

如果我们用新的组件来更改这些组件、那么 PCB 就会起作用。  但在某些情况下、即使在我们更改组件后、也无法使 PCB 正常工作。

 

根据您的经验以及我们提供的信息和数据、如果您能帮助我们并说出我们所做的事情是否有误、例如温度曲线、电气图等、我们将不胜感激。 您能否验证一切正常?

 e2e.ti.com/.../osch2.pdfe2e.ti.com/.../Medida.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能提供有关故障的更多详细信息吗? 我看到您提到该部件不会加电。 您能否提供有关测试程序的一些详细信息? 当您将5V 电压插入输入端时、会发生什么情况或不会发生什么情况? 仅存在电池时会发生什么情况? 有源 BAT 和 VIN 中的静态电流是多少? 是否有任何 STAT 引脚打开? 看到了什么输出电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您是否能够隔离 IC 和电路板之间的问题以查看导致故障的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    我们发送 QA-QC 至 battery.e2e.ti.com/.../0624.QA_5F00_QC-BATTERY-PCB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Raheem:

    是的、我们确实做到了。 我们更换了出现故障的电路板 IC、并组装了一个新的电路板。 更改后的 IC 的95%左右的结果正常。
    然后、当我们更改 IC 时、出现故障的 PCB 数量会减少。
    此致-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当电路板发生故障时、会发生什么情况? 您是否看到输出端没有电压? 意外的高输入电流? 电池未充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    当电路板发生故障时、没有功耗(应该是 Aprox。 1.1 ~ 1.2 A)。  
    输入端有电压、约为5V。电源受到5V 保护

    当 BQ24070正常工作时、电池会充电。

    如果我们将电池直接连接到 PCB 上、这会损坏 BQ24070组件吗? 请再次检查我们发送的电气图。


    我们的400件产品的故障率约为25%、我们仍需组装的剩余批量数量为600件。

    您是否认为我们收到的某些组件是否可能有缺陷。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我怀疑故障率会高达25%。 您可以布置 PCB 布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、您好!

    当电路板发生故障时、没有输出电压、这意味着没有电池时为0V。
    正常工作的电路板的输出值为4、10V。
    不存在高强度、因此由于输出为 OV、电池无法充电。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当在该器件上具有5V 输入时、输出应调节至4.4V。 启动和正常运行时输出端的负载是多少? 您的 DPPM 电压当前设置为4.3V、因此充电电流将减小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入中的电荷范围介于41.V 和4.3V 之间。 在使用电池的情况下、在标准活动期间、它会降至3.9V。

    此致。

    Olga García ć。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olga、
    您说的输入电压是否介于4.1V 和4.3V 之间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下午好,Raheem
    “峰值系统负载小于1.1安培
    启动时的负载约为750mA
    电池和 PCB 用于为微处理器系统供电,因此负载取决于 UP 所执行的处理。 在正常运行期间、负载平均为600mA。
     关于4.3V DPPM 输入、这是一项已知功能、我们知道电流会降低、但这并不能说明我们所发生的情况、即充电电流为0A (即使未连接负载)。 实际上、 为了检查 BQ24070是否发生故障、我们只需将壁式适配器连接到 PCB (电池无负载)、以检查是否可以为电池充电。 在这种情况下,对于大约30%的 PCB,BQ24070消耗的电流为0A 或接近0。”
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当器件未充电时、TS 和 CE 上的电压是多少?