我们在锂电池充电板上使用参考 BQ24070RHLR。 当我们尝试启动电路板时、我们发现在同一生产批次中、某些组件正常工作、但有些组件不能启动。
请参阅以下用于此组件装配的参数:
-我们遵循的封装与制造商数据表上的标记完全相同。 我们对模板所做的相同操作。
-电路板表面已完成 ENIG
焊锡膏为 S3X48-M406-3 Ecoplus (Koki)。 此粘贴当前 用于多个板的组装。
- 已连接回流炉温度曲线。 我们已组装3个温度探头 PT100 进行测量。
此外、还随附了电气图、与数据表上的标记相同。
如前所述、我们的问题在于某些电路板工作正常、而另一些电路板工作不正常、这是因为组件 BQ24070RHLR 不响应。
如果我们用新的组件来更改这些组件、那么 PCB 就会起作用。 但在某些情况下、即使在我们更改组件后、也无法使 PCB 正常工作。
根据您的经验以及我们提供的信息和数据、如果您能帮助我们并说出我们所做的事情是否有误、例如温度曲线、电气图等、我们将不胜感激。 您能否验证一切正常?