请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5121-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5122-Q1、 LM5121、 LM5122
工具/软件:WEBENCH设计工具
我在数据表中找不到 lm5121-Q1的最大输出电流或最大功耗、但当我使用 webench 工具时、我将输出电流设置为10A、并报告错误。 当我在不改变其它输入条件的情况下将输出电流改为1A 时、它成功地生成了一个电路。
然后、我将芯片更改为 LM5122-Q1并使用10A 输出、同样成功。
我想知道 LM5121-Q1和 LM5122-Q1的最大输出电流或输出功率是多少、谢谢!
LeoLiu