This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5121-Q1:lm5121最大输出电流

Guru**** 2550870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121-Q1, LM5122-Q1, LM5121, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734897/webench-tools-lm5121-q1-lm5121-max-output-current

器件型号:LM5121-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122-Q1LM5121LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在数据表中找不到 lm5121-Q1的最大输出电流或最大功耗、但当我使用 webench 工具时、我将输出电流设置为10A、并报告错误。 当我在不改变其它输入条件的情况下将输出电流改为1A 时、它成功地生成了一个电路。

然后、我将芯片更改为 LM5122-Q1并使用10A 输出、同样成功。   

我想知道 LM5121-Q1和 LM5122-Q1的最大输出电流或输出功率是多少、谢谢!

LeoLiu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huanhuan、

    感谢您关注 LM5121-Q1。 LM5121和 LM5122都是控制器、最大电流不限于特定电平。 您选择的是 MOSFET、电感器和电流感应电阻器的结果。 另请注意、Webench 引用了一个实际电路板、该电路板主要是评估板、散热问题可能是该电路板的限制因素、这也限制了 Webench 选择的组件。 一个通常可行的技巧是将环境温度设置为-40C、Webench 可能能够创建您的设计。 如果是这种情况、您需要注意最终电路板的热性能、并优化布局和添加必要的散热器。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 LM5121或 LM5121-Q1、℃,℃环境温度范围为0-125 ̊ C、设置为0 ̊ C 无法创建在10A 工作的设计。
    我可能只会使用 LM5122-Q1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huanhuan、

    只需检查您是否仍有问题。 正如我之前提到的、您可以使用 webench 设计作为起点、并对您的真实电路进行微调。 可以更新电源电路选择以满足您的性能要求。 只需注意、LM5121和 Lm5122都支持高达 Tj=150C 的运行、但 EC 表参数保证高达 Tj=125C。 对于125C 环境、Tj 将更高、因此 EC 表限制可能会变宽。

    谢谢、
    Youhao