This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:替代器件型号

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33604, LMZM33606, LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734867/lmz34002-alternate-part-number

器件型号:LMZ34002
主题中讨论的其他器件:LMZM33604LMZM33606

您好!

我需要一个稳压器、该稳压器将从正5伏产生负5伏电压。 建议使用额定电流超过2A 的开关稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwajit、

    您可以尝试将 LMZM33604配置为反相降压/升压拓扑、以实现所需的5Vin 至-5Vout @ 2A 应用。  
    如需参考、请查看此 应用手册

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vishwajit、

    您是否需要-5V 电源轨上的2A 总负载电流或2A 开关额定电流?

    如果您需要2A 的负载电流、对于5V 至-5V 设计、该器件的额定电流至少应为4A。

    LMZM33606是一款采用10x16x4mm QFN 封装的3.5V 至36V 输入、6A 电源模块。
    此器件可覆盖多种应用、在2A 负载下可在5V 输入至-5V 输出下正常工作。 以下是反相应用的应用手册:
    www.ti.com/.../snva835.pdf

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    注释部分中提供的链接未打开。 请重新发送新链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    a)我需要一个将5伏输入转换为-5伏输出的稳压器、并且它必须承载2安至2.2安的电流、即负载电流。 请建议我尽快使用一个能够满足此要求的稳压器。

    b)让我知道是否有任何 OR-ing 选项可从 LMZ34002生成-5V 电压、或者是否有任何额定电流较低的稳压器、以便我可以将其输出短路以满足要求。 还应提到它们的效率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwajit、

    该应用手册最近经过修订、可更准确地对最大输出电流限制进行建模。 这是指向新 应用手册的链接。 如果您有任何其他需要、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我已经介绍了应用手册。 请返回我之前发布于2018年11月5日下午03:33的帖子的一些解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwajit、

    回答您在11月5日提出的两个问题

    按照先前链接的应用手册、在反相拓扑中使用 LMZM33606器件、以在2.2A 下实现5Vin 至-5Vout。 数学计算使用较差的预期效率(70%)、如下所示:

    • D =-5 /(-5 - 5 (0.7))= 0.58823
    • Iout =额定电流*(1 - D)= 6*(1 - 0.58823)= 2.47A (最大建议持续输出电流)

    2. LMZ34002没有任何用于电流共享功能的专用 SH 引脚。 因此、LMZ34002的配置方式无法与  您的5Vin 至-5Vout @ 2 - 2.2A 应用共享大于效率图中所示最大0.6A 的电流。

    此致、

    Jimmy