主题中讨论的其他器件:BQ4050
我尝试使用 BQ2700A 作为升压电池充电器。
电流目标
- 5V 3A (USB)-> 2S1P 锂离子电池
- 3u3电感器@ 800kHz
- 使用我自己的4层板
- 补偿网络从 EVM 复制(提供或接受电容容容容差)(我认为)
(注意:将来我可能需要更高的输入电压、例如12V 3A)
到目前为止、我拥有以下内容:
- REGN 为6.06V、无明显纹波
- BQ4050电量监测计芯片实现智能充电、这让我们取得了一定的成功
- 输入12V 350mA
- 输出6.1V、负载为~12.5 Ω(约500mA)
- 最热组件上的温升~ 15 C
我遇到的问题是充电器似乎仅在 降压 模式下运行。
有人有什么想法吗?
我得到了"应付"、我发现 PWM 控制似乎真的很不稳定。 对于12V 250mA -> 6.1V? ma、我在 SW1 (黄色)和 SW2 (绿色)上获得以下波形。 我使用非常短的探头连接来避免噪声拾取。 我希望 SW1是周期性的、SW2通常处于6V、偶尔会下降到接地、以便为自举电容器2充电。
我检查了开关频率是否正确以及开关是否不脏/噪声(示波器具有100MHz 带宽)、这是很好的。 但是、SW1和 SW2没有我所期望的波形-我希望 SW2几乎一直处于高电平。
但是 、充电器不会升压。 将输入降至5.1V 后、VSYS 会降至(即超出稳压范围)。 我不确定这里发生了什么- SW1和 SW2似乎以不同的速率运行。 (CH4是 SW2节点的低侧栅极)