This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:开关频率闪烁

Guru**** 2536330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740470/tps54561-switching-frequency-flicker

器件型号:TPS54561

你(们)好

我的客户使用 TPS54561来配置电路。

但是、输出频率会波动、如下所示。

应用电路常数如下所示。

温度过低时出现问题。

客户希望改善频率抖动。

请建议使用 solution.e2e.ti.com/.../TPS54561_5F00_5.00V.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享上面的原理图和示波器波形。 这是在特定输入电压范围还是在整个9至36V 范围内发生的? 此外、您能否确认这是处于稳定状态的开关节点?

    我将查看补偿值、看看我们是否可以进一步优化。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katelyn

    当输入电压在9V 和12V 之间施加时、就会发生这种情况。
    波形是在正常输出端测得的波形。

    如下图所示、当补偿电路发生变化时、震颤似乎略有改善。

    是否有办法加以改进?

    或者是否可以使用上述常量来纠正问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抖动似乎与补偿有关。  我使用 TPS54k 计算器来查看您的条件。  对于这些计算、我使用了10V 的标称输入电压、因为这是您发现问题的地方。  请参阅以下建议:

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katelyn

    客户使用您推荐的电路值对其进行了测试。
    (Rcomp:㏀μ F、Ccomp:22nF、Cpole:47pF)
    在输入电压为9V/Iout4A 时、我们可以看到如下所示的抖动。

    客户要求我检查抖动是否会损坏 IC 或导致可靠性问题。

    输出电压的纹波为30mV。

    IC 质量或可靠性是否存在任何问题?

    ---------- 其他问题#1----

    当您按照建议的值执行低温测试时、波形会像下面那样振动很多。

    IC 质量或可靠性是否存在任何问题?

    (条件:9Vin / 0.15Aout /冷冻喷雾)

    ---------- 其他问题#2 --------

    客户没有您建议的值。

    因此、他们希望按如下方式应用它。

    (Rcomp:㏀μ F、Ccomp:2.2nF、Cpole:22pF)

    室温下的抖动与您建议的值类似。

    (输入电压:9V /输出电流:4A)

    客户要求我检查抖动是否会损坏 IC 或导致可靠性问题。

    IC 质量或可靠性是否存在任何问题?

    如果抖动不是可靠性方面的问题、则需要修复该值。

    请检查并回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查并回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要验证抖动是否与稳定性问题无关。 PCB 布局也会使抖动变得更糟。 我建议测量环路响应和/或瞬态响应以验证稳定性。

    稳定性测试在以下应用手册中进行了说明: www.ti.com/.../slva381b.pdf

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抖动是否会损坏 IC (TPS54561)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、抖动不会损坏 TPS54561。 如果抖动来自不稳定、则该抖动有可能变差。 随着组件值的变化、抖动可能会恶化、输出调节将变得不规则。 对于您的系统、这意味着可能会增加输出纹波并过早触发电流限制。

    此致、
    Katelyn