This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:BQ24073充电波异常

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740485/bq24073-bq24073-charge-wave-abnormal

器件型号:BQ24073

主席先生,

客户测试 BQ24073充电电压/电流波如下图所示, 充电电流下降2秒的原因是什么,在总充电阶段发生两次。 R713在 TMR 和系统之间存在电阻、现在为68k、如果他们将 R713更改为100k、下拉时间将更改为1次、 请参考第二张图片、客户想知道为什么会发生下拉电流或电压、如下图所示。

R713更改为100k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lina、
    1) 1)在两个测试期间、OUT 上的负载分布是多少?
    2) 2)您能否发布客户的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们的负载分布是一个 GPS 模块和 MCU 设备,因此我想 是否是 GPS 模块正在传输,而它将在700us 内获取浪涌电流。

    原理图如下所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清晰地插入 图片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lina、
    您能否了解 GPS 模块在传输时消耗的电流大小? 当输出电压下降时、该器件将降低充电电流以支持输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    大约1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lina、
    由于最大输入电流限制为1.5A、因此 GPS 模块传输时充电电流将减小。 这就是观察充电电流骤降的原因。 这是预期行为。