This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1的分辨率

Guru**** 2545780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740103/bq34z100-g1-resolution-of-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1

你(们)好

此 E2E 帖子与过去的帖子相关。

客户希望使用2m Ω 感应电阻器来实现 Imax=30A/感应分辨率 min=1mA。

  有可能吗?

另外、请告诉我您对死区设置的建议。

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    为了获得最佳分辨率、他们应该选择感测电阻器来最大限度地扩大 ADC 的输入范围(+/-125mV)。 仅使用范围的一部分将降低分辨率。 在本例中、我建议使用4m Ω。

    对于死区设置、它实际上取决于应用-它是否会在很大一部分时间内以低电流运行? 对于30A 应用、我通常建议将死区设置为10mA、但需要考虑很多因素。 我随附了一份文档、其中更详细地讨论了感应电阻器和死区选择过程。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Sense-Resistor-Selection-for-Optimum-Battery-Gauge-Performance-_2D00_-3.pdf

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    感谢您的回答。 感谢您的快速支持!

    穆克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    客户有其他问题。

    4m Ω 电阻器 真的没有问题吗? 它们从数据表中的描述中可以看出如下所示、

    (数据表 P29、7.3.5电量监测)

    bq34z100-G1可测量电池电压、温度和电流、从而根据确定电池 SOC
    Impedance Track 算法(请参阅 Impedance Track 电池电量监测的理论和实现
    算法应用报告[SLUA450]以了解详情)。 bq34z100-G1可监控充电和放电
    mΩ 感应小值电阻器(典型值为5k Ω 至20k Ω)上的电压来 mΩ 和 SRN 之间的差异
    引脚并与电池串联。 通过集成通过电池的电荷,可以调整电池的 SOC
    电池充电或放电期间。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muk、

    4m Ω 的感应电阻器是可以的。 我认为数据表中的这条评论是一个常见的混淆点、因此我将研究如何对此进行更新以进行澄清。 对于30A 应用、4m Ω 是一个很好的值。

    此致、
    Matt