你(们)好
此 E2E 帖子与过去的帖子相关。
客户希望使用2m Ω 感应电阻器来实现 Imax=30A/感应分辨率 min=1mA。
有可能吗?
另外、请告诉我您对死区设置的建议。
穆克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
此 E2E 帖子与过去的帖子相关。
客户希望使用2m Ω 感应电阻器来实现 Imax=30A/感应分辨率 min=1mA。
有可能吗?
另外、请告诉我您对死区设置的建议。
穆克
您好、Muk、
为了获得最佳分辨率、他们应该选择感测电阻器来最大限度地扩大 ADC 的输入范围(+/-125mV)。 仅使用范围的一部分将降低分辨率。 在本例中、我建议使用4m Ω。
对于死区设置、它实际上取决于应用-它是否会在很大一部分时间内以低电流运行? 对于30A 应用、我通常建议将死区设置为10mA、但需要考虑很多因素。 我随附了一份文档、其中更详细地讨论了感应电阻器和死区选择过程。
此致、
Matt
您好、Matt、
客户有其他问题。
4m Ω 电阻器 真的没有问题吗? 它们从数据表中的描述中可以看出如下所示、
(数据表 P29、7.3.5电量监测)
bq34z100-G1可测量电池电压、温度和电流、从而根据确定电池 SOC
Impedance Track 算法(请参阅 Impedance Track 电池电量监测的理论和实现
算法应用报告[SLUA450]以了解详情)。 bq34z100-G1可监控充电和放电
mΩ 感应小值电阻器(典型值为5k Ω 至20k Ω)上的电压来 mΩ 和 SRN 之间的差异
引脚并与电池串联。 通过集成通过电池的电荷,可以调整电池的 SOC
电池充电或放电期间。
谢谢
穆克