This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:无法为 LP5569编译 MLP EVM GUI PLATEFORM

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737136/lp5569-mlp-evm-gui-plateform-cannot-compile-for-lp5569

器件型号:LP5569

尊敬的 TI 团队:

我正在尝试为 LP5569编译一个简单的代码

正确识别指令斜坡1、-241、但如果 I Wan 使用非整数值作为第一个参数:

RAMP 0.4、-241或 RAMP 0.4、-241编译器失败(请注意、我只使用 GUI 的下拉框选择了指令和参数值!

等待指令的目标是相同的!

请问我错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sylvain、

    我会准确地尝试您的步骤、但不会发现错误。

    是否会尝试另存为新文件并再次编译?

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、

    我面临着同样的问题。 我从 GUI 内部创建了一个新文件、并使用"input instruction"下拉菜单重新创建了 Sylvain 的程序、我得到了与 Sylvain 相同的错误。 我运行的是 Windows 10。

    我是否可以建议您考虑公开采购此计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sylvain、我找到了解决方案。 请在此处参阅我的主题: e2e.ti.com/.../2748004