请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 尊敬的 TI 团队:
我正在尝试为 LP5569编译一个简单的代码
正确识别指令斜坡1、-241、但如果 I Wan 使用非整数值作为第一个参数:
RAMP 0.4、-241或 RAMP 0.4、-241编译器失败(请注意、我只使用 GUI 的下拉框选择了指令和参数值!
等待指令的目标是相同的!
请问我错了吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.