This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660并联

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741998/tps2660-parallel

主题中讨论的其他器件:TPS2660TPS2663

我想使用 efuse (TPS2660)作为330W 的电源、为56V 和6A、这是可行的吗? 如何连接组件以实现正确的功能? TPS2660是2.23A 的n´t 选择、但我想测量6A、我认为并联三个电流是可以的、但我不知道是否可能。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以考虑将 TPS2663用于6A 电流。 如果您对此器件有任何疑问、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS2663是理想的不利因素、但没有现货。 因此、我认为使用 TPS2660并联6A。 有可能、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS2663在 TI 网上商店有货。 可通过以下链接订购: store.ti.com/PTPS26630RGET.aspx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 但在这一刻、我只能在 RS 和 Mouser 中意识到我的订单、并且没有库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在 DigiKey 和 Mouser 为 TPS2663进行库存处理。 您能否分享所需数量和其他详细信息? 您可以通过电子邮件将此详细信息发送给我(电子邮件:lokeshgh@ti.com)。

    谢谢!