This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:TPS2372 LED 驱动器建议

Guru**** 2547530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560, TPS2372, TPS23861, TPS23861EVM-612, TIDA-01463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738514/tps2372-tps2372-led-driver-advice

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:TPS54560TPS23861TPS23861EVM-612TIDA-01463

我们开发了一款使用 TPS2372作为 PD 接口的电路板。 然后、它为设置为在2A 时提供12V 电压的 tps54560开关供电。 3个 MR16 LED 灯泡将连接到 PCB 的输出端。 还有一个开关电路、用于打开/关闭 LED 灯泡。 使用的 MR16灯泡是5W LED 灯泡、可在12V 交流或直流(恒定电压)上工作。 我希望在灯泡内有电路以恒定电流驱动 LED、还允许调光。  

在收到用于测试的 PCB 之后、我注意到以下几点-

  1. 如果我通过 PSU 的输入 RJ45在引脚1、2和3、6上提供48V 电压、那么我可以毫无问题地打开/关闭3个灯泡。
  2. 如果我将 PCB 连接到我们的 PoE PSE (基于 tps23861)、那么我只能加载1个 LED 灯泡。 超过1个 LED 灯泡会导致灯最初亮起、然后立即熄灭、因此会短暂闪烁。
  3. 我重复了(2)使用 TI tps23861evm-612评估板、结果相同。
  4. 重复(2)和(3)使用监控 PSE 的 TI PoE 命令软件、我看不到设置为110-686mA 的 Icut 的任何故障标志。 是否还有其他我应该注意的寄存器?
  5. 我已更换 LED 灯泡、直流负载设置为在12V 时消耗2A 电流。 这正常工作、当我打开/关闭输出时、我看到预期的功耗。

在(2)、(3)、(4)和(5)中、PCB 正确归类为4类、并通过 PoE 命令软件进行确认。 即使在(2)和(3)中关闭灯泡、也绝不会重新进行分类。

您能否建议在(2)和(3)中查找关断源。 对我来说、PSE 按照 PCB 分类并保持供电正常、而且 PoE 命令器中没有错误标志。

我认为 tps2372可能是造成这种情况的原因,但明天我需要进一步调查,但我无法解释为什么所有情况都很好(1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    在案例2、3和5中、您是否在连接负载时通电?

    在第5种情况下、您是否使用 PSE 或48V 电源供电?

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    PCB 由 PD 接口、12V 开关和负载开关组成。 LED 连接到负载开关。 因此、LED 始终连接到 PCB、但仅在开关启用时以电气方式连接。 12V 开关由 tps2372 PG 引脚控制。

    案例5使用 PSE 为 PCB 供电。

    今天的进一步调查显示、当 LED 亮起时、开关的48V 电源电压会下降。 我已将大容量电容从68uF 增加到100uF、这似乎很重要、但我的印象是、我不需要在4类器件上使用如此高的大容量电容。 在48V 电源电压突降期间、PD 未从 PSE 断开连接、也未在 PoE Commander 中标记任何错误。

    霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    是否启用了 TPS2372的浪涌延迟? 如果是、TPS2372的 PG 是否连接到照明灯的开/关开关电路、以在 PSE 的浪涌阶段保持负载关闭?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我使用的是 TPS2372的浪涌延迟。 TPS2372的 PG 引脚连接到 tps54560的使能引脚。

    控制 LED 的开关在启动时关闭、并手动打开。 正如启用 tps54560一样、LED 极不可能打开、在我的测试中肯定不会出现这种情况。 在我尝试打开 LED 之前、从12V 开关启动需要几秒钟的时间。

    我今天看到的是、当我打开 LED 时、12V 暂时关闭、这会将开关重置为关闭、然后12V 返回。 我只能通过将大容量电容增加到100uF 来克服这一问题。 PSE 在此阶段不报告故障、不会重试分类。

    一旦 TPS2372脱离浪涌阶段并启用 tps54560、是否有任何电流消耗事件会导致 TPS2372关闭?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我们还为 PoE 照明设计 TIDA-01463提供了100uF 大容量电容。 对于降压拓扑、使用较大的大容量电容器并不常见。

    当您连接 LED 时、可能会出现电流尖峰、该电流可能会达到 TPS2372的工作电流限制或折返阈值。

    为了验证这一点、您可以在连接 LED 时获取 RTN-VSS 的波形。


    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    在过去几天内未在办公室进行任何进一步测量。

    如果我使用 TPS2372-3还是-4、因为我只使用2类 PSE。

    如果我归类为2类4类、-4的额外电流限制是否对我可用? 2类4的电流限制是多少?

    霍华德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    两个器件的性能相同、但使用 TPS2372-3以降低成本会更好。

    如果归类为4类、TPS2372-4工作电流限制将保持不变(1.9A)。 在达到 PD 电流限值之前、电流将首先受到 PSE 的限制。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    如果我们找到了问题的解决方案、请单击"已解决"。 如果工作仍在进行中、请回复。

    如果我在下周没有看到活动、我将关闭该主题、但是、您的回复将自动重新打开它。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    对未作出答复表示歉意。

    设计人员已将 Cbulk 增加到330uF、这似乎可以解决某些 LED 灯泡导通时电压下降的问题。

    因此、请关闭此主题。

    霍华德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    没有问题、需要关注如何找到解决方案。 感谢您单击绿色的"解决"按钮。

    此致、
    Tom Amlee