主题中讨论的其他器件:TPS54560、 TPS23861、 TPS23861EVM-612、 TIDA-01463
我们开发了一款使用 TPS2372作为 PD 接口的电路板。 然后、它为设置为在2A 时提供12V 电压的 tps54560开关供电。 3个 MR16 LED 灯泡将连接到 PCB 的输出端。 还有一个开关电路、用于打开/关闭 LED 灯泡。 使用的 MR16灯泡是5W LED 灯泡、可在12V 交流或直流(恒定电压)上工作。 我希望在灯泡内有电路以恒定电流驱动 LED、还允许调光。
在收到用于测试的 PCB 之后、我注意到以下几点-
- 如果我通过 PSU 的输入 RJ45在引脚1、2和3、6上提供48V 电压、那么我可以毫无问题地打开/关闭3个灯泡。
- 如果我将 PCB 连接到我们的 PoE PSE (基于 tps23861)、那么我只能加载1个 LED 灯泡。 超过1个 LED 灯泡会导致灯最初亮起、然后立即熄灭、因此会短暂闪烁。
- 我重复了(2)使用 TI tps23861evm-612评估板、结果相同。
- 重复(2)和(3)使用监控 PSE 的 TI PoE 命令软件、我看不到设置为110-686mA 的 Icut 的任何故障标志。 是否还有其他我应该注意的寄存器?
- 我已更换 LED 灯泡、直流负载设置为在12V 时消耗2A 电流。 这正常工作、当我打开/关闭输出时、我看到预期的功耗。
在(2)、(3)、(4)和(5)中、PCB 正确归类为4类、并通过 PoE 命令软件进行确认。 即使在(2)和(3)中关闭灯泡、也绝不会重新进行分类。
您能否建议在(2)和(3)中查找关断源。 对我来说、PSE 按照 PCB 分类并保持供电正常、而且 PoE 命令器中没有错误标志。
我认为 tps2372可能是造成这种情况的原因,但明天我需要进一步调查,但我无法解释为什么所有情况都很好(1)。