请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63031 您好!
我对"关断期间的负载断开"功能有疑问。 输入电压为5V、输出电压为3.3V。 当我关断器件时、Vin 为0V、但由于外部电源、输出电压仍然为3.3V。 关断期间输出端的此电压是否会影响转换器的输入侧?
我是否可以安全地假设只要 EN 为 GND、输入侧就不会受到输出侧的影响?
'当 EN 被设定为高电平时、此器件被投入运行。 当 EN 设置为 GND 时、它被置于关断模式。 在关断模式下、稳压器停止开关、所有内部控制电路关闭、负载与输入断开。'
谢谢!
BR、
Stefan