This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:关断时断开连接

Guru**** 2552160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739629/tps63031-disconnect-at-shut-down

器件型号:TPS63031

您好!

我对"关断期间的负载断开"功能有疑问。 输入电压为5V、输出电压为3.3V。 当我关断器件时、Vin 为0V、但由于外部电源、输出电压仍然为3.3V。 关断期间输出端的此电压是否会影响转换器的输入侧?

我是否可以安全地假设只要 EN 为 GND、输入侧就不会受到输出侧的影响?

'当 EN 被设定为高电平时、此器件被投入运行。 当 EN 设置为 GND 时、它被置于关断模式。  在关断模式下、稳压器停止开关、所有内部控制电路关闭、负载与输入断开。'

谢谢!

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    由于该器件不再具有电源电压、因此它实际上并不处于关断状态、而是处于 UVLO 状态。 由于 IC 内部的 FB 分压器在关断期间未被禁用、因此会有一些电流进入器件的 VOUT。

    在此期间、对 VIN 施加了什么电压、您期望该电压是多少? VIN 上的0V 是否对 GND 短路或输入侧是否开路和高阻抗?

    我想在实验室中测试您的案例、但需要首先充分了解您的使用案例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    这是否可以解决您的问题?

    此致、
    密耳