主题中讨论的其他器件:bq27500、 GPCCHEM
您好!
我将使用电量监测计 bq27500 v1.3测试新电池 SAFT MP176065xlr。
该器 件加载了一个默认 DFI 文件和化学成分 MP176065 XLR id 1576。 (来自 ChemicalUpdater-667-windows-installer )
我还更改了一些参数:
- 1000mAh 至6800mAH 的完整充电容量
-从100mA 到120mA 的锥形电流
我测量了初始 SOC 估算值与开路电压。
我发现 SOC 与 OCV 对于高 OCV (3.4至4.2VDC)不准确、SOC 误差约为10%。
从4.2至4.04VDC OCV 读数、监测计估计 SOC 为100%、或数据表显示 SOC 在4.05VDC OCV 时约为90%。
低于4.04VDC OCV 时、监测计开始降低 SOC 估算
是否有其他/更新的化学文件更准确地用于此电池?
如果没有、我可以做些什么来使 SOC 估算更准确?
提前感谢您。
Nicolas。