This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:高容量电池组的记忆周期卡在#39;更新状态#39;04

Guru**** 2547560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739755/bq34z100-g1-learn-cycle-of-high-capacity-pack-stuck-at-update-status-04

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

 我们在获得高容量(30+P)电池组以成功完成学习周期方面遇到了一些困难。 当有如此多的电池并联连接时、我们是否应该知道如何执行学习周期/选择电池化学成分、这是为什么我们会看到问题的原因? 更新状态从未超过04。

我已附上了我们的学习周期日志,以防这给问题提供线索。 此学习周期中的充电电流为0.375C (30A)、我们尝试了较低的充电速率、但结果始终相同。 值得注意的是、我们正在使用容量/电流调节、因此日志文件中的电流不是真正的充电电流。

我可以私下共享 DataFlash 设置。

此致

Matt

 e2e.ti.com/.../23_2D00_10_2D00_18_2D00_log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    充电后休息6小时、让电池放松、看起来不错。  请按照放电步骤以符合您的化学物质的放电率终止电压、然后再休息一段时间以让电池放松。  对于大多数化学物质、学习周期会更新放电。

    这些步骤完成后问题仍然存在、请在测试之前和测试之后向我发送该日志以及您的监测计设置、以供进一步分析。

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢你的答复。 我们将尝试进入放电阶段,希望这次我们将获得一个成功的学习周期,尽管从以前的学习尝试中,我怀疑我们将看到这一点。 如果我们现在将 DataFlash 发送给您,只是为了检查您是否发现了任何明显的错误?

    此外、我们还有另外几个观察/问题:

    1)技术参考(SLUUBW5)第54页建议‘Update Status’(更新状态)应在充电至满电后的2小时内增加到0x05,这是否正确,因为我们绝对不会看到这种情况?

    2) 2)‘此消息所附的图像,我们会持续看到 FC’位在充电实际完成之前打开相当长的时间; 当‘‘‘电流’,并且电池不在充电电压’的0.1V 范围内时,FC’位打开。 这是否会给我们带来问题? 为什么 FC 提前启动?

    感谢你的帮助。

    此致

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    请发送您的 gg.csv 文件并使用我个人资料上的"朋友"链接进行记录。

    您使用的是什么化学物质? 也请将您的化学 ID 发送给我。 如果是铅酸、则在剩余的放电后(从0x04到0x05)才会出现更新状态、然后充电、休息、放电、再次休息以实现第二个更新状态增量(从0x05到0x06)。

    另请设置 FC 设置%=-1。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您的支持。 我已单击将您添加为"朋友"、完成后、我可以发送 csv 文件。 Chemistry is Li-ion、我们使用 Chemistry 数据库版本626、Chemistry ID 是1813:LGC INR18650-HE4。

    此致、

    Matt。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    谢谢你。 我已发出友谊请求。 如果您还可以运行 chemID 命令和 chemID 校验和并发送同样会被赞赏的结果。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Bryan、

    我们运行了 Chem ID 命令和 CHECKSUM 命令,结果分别为0x1813和0x777B。

    是否有其他方式向您发送消息、我在尝试向您发送 CSV 文件时不断收到以下警告、我已尝试了两种不同的 Web 浏览器、但运气不佳:

    很抱歉、您上次请求时出现问题!

    站点脱机或发生未处理的错误。 我们很抱歉并记录了错误。 请重试您的请求、或者如果您知道网站管理员也会告诉他们。

    非常感谢您对此提供的帮助。

     

    此致

     

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我想我现在可能已经成功地为您安排了 CSV、希望这次它能起作用...

    我们刚刚完成了另一项学习、FC 设定%为-1、这次 FC 标志开启良好、恰好在充电结束时的预期点! 遗憾的是、我们似乎仍在努力将更新状态更改为"05"。

    但是、我无意中发现了有关 bq28z610的 TI 学习周期文档(SLUA777 - www.ti.com/.../slua777.pdf )、并注意到第4.1节规定、如果出现以下情况、Qmax 不会更新:"Delta Capacity— 如果在初始循环期间、适当电池休息期间之间的容量变化小于90%、在 Qmax 的现场更新(第二次及后续更新)期间小于37%。" 这是否也适用于 BQ34Z100-G1? 如果确实如此、这可能是我们没有进入'05'更新状态的原因;我们仅在3.1V 至4.0V 之间充电、电池设计为在2.5V 至4.2V 之间充电-因此我们不使用大于等于电池容量90%的电池、也不使用编程的初始 Qmax 值。 我将尝试减小 Qmax 值并重新运行学习周期。

    此致

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    感谢您通过 PM 发送文件。 我将分析该文件并在星期二之前提供更新(除非下面的建议解决了问题)。

    这确实适用于锂离子电池和 LPF 电池的 bq34z100-G1。 对于镍氢电池和 PbA、学习周期需要50%而不是90%。

    对于学习周期、请在单元格上进行完整范围学习、这些范围中缺少大量容量。 学习后、您可以重新调整到应用的极限值。 在创建用于生产的黄金文件时、只需在实验室中执行学习周期-在与客户的现场、所需的 DOD 下降率为37%。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复,降低初始 Qmax 值不会产生有用的学习周期(正如我想您所建议的),因此下一步看起来是在2.5-4.2V 之间运行学习周期。

    如果在学习周期中进行全范围学习、这将如何影响现场的操作? 我假设我们将看到电荷终止,例如90% SOC 和15% SOC 放电结束? 我们希望看到0% SOC 等于3.1V、100% SOC 等于4.0.V、这是使用此电量监测计可以实现的吗? 这是“学完后,您可以重新调整到应用程序的限制”的意思吗? 我们需要更改哪些限制、仅端接电压…μ V?

    我希望上述内容有道理! 感谢您的持续帮助。

    此致

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    在2.5–4.2V 之间运行学习周期确实解决了问题、我们现在处于学习状态6!

    如上所述,请您展开“学习后,您可以重新调整到应用程序的限制”。 很明显、这就是我们新的学习周期将为我们提供的:

    3.1V =~15% SOC
    4.0V =~90% SOC

    我们希望看到以下内容:

    3.1V =~0% SOC
    4.0V =~100%SOC

    我明白这是一项不同寻常的要求、但这种电池用于电池周期寿命是最重要因素的应用、通过使用窄电压窗口、我们能够极大地延长电池周期寿命。 当主机设备由于低电压切断而关闭时,报告15%的 SOC 并不是特别有用。

    非常感谢

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    现在了解到电池组后、假设该值不在不符合条件的电压范围内、则 Qmax 更新范围现在会降至37% DOD。 请将电池充电电压修改为4.0V、并保留电容以设置达到终止电压之前您希望剩余的电量(电量监测计报告0 SOC)。

    请运行另一个周期并监控 Qmax 以获取更新。

    Reserve Cap-mAh 可确定在达到0 RemainingCapacity()后实际剩余电量,然后再达到终止电压。 通过将 PACK 配置寄存器中的[RESC]位置位、可为保留电容选择加载率或空载补偿率。

    bq34z100-G1在电池正常使用期间获取并更新电池阻抗曲线。 它使用此配置文件以及 SOC 和 Qmax 值来专门针对当前负载和温度确定 FullChargeCapacity()和 StateOfCharge ()。 FullChargeCapacity()被报告为在当前负载和温度下充满电的电池的可用容量,直到 Voltage()达到终止电压。

    此致、
    Bryan Kahler