This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40305:有关 TPS40305控制的困惑问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40305, TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734758/webench-tools-tps40305-puzzled-problem-about-tps40305-controlling

器件型号:TPS40305
主题中讨论的其他器件: TPS40428

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生/女士:

我对 TPS40305控制有一个非常困惑的问题...

在我的电源系统 中,TPS40428 (第0.85代)--> TPS40305 (1.8V)--> TPS40305 (1.2V),

所有电路均由"WEBENCH tool"生成。

阅读数据表后,我 认为 TPS40305设计可以 通过开漏 CMOS 启动,其中的 D 引脚连接到 TPS40305的 EN/SS,而不需要上拉电阻器,

通常,“开漏 CMOS”是与正向电源设备( TPS40428 )的 PGOOD 信号有关的电路,

当 CMOS 打开时,它看起来是一个低电阻 器,使 EN/SS 到 GND 的充电电容器处于短路状态,

如果 CMOS 关闭,它看起来 是开路,电容器可以充电,继续...  

我对吗?!

我使用了 TPS40428的 PGOOD 连接到 TPS40305的 EN/SS (1.8V)、它使目标电压斜坡、并且充电电容的电压几乎为5.1V、

,我使用了 TPS40428的 PGOOD (1.8V)连接到 TPS40305的 EN/SS (1.2V),输出仅为0.63V, 充电电容的电压几乎为1V,

有人能给我一些建议或帮助吗?

这就是一切,但斯克!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、

    很抱歉、我不能正确理解您的问题。 您能否共享原理图或绘制您所讨论的主要连接。

    请参阅说明:

    通过外部用户命令启动或停止控制器的逻辑电平输入。 让该引脚悬空可开启控制器。 将该引脚拉至低电平将禁用控制器。 这也是软启动编程引脚。 从该引脚连接到 GND 的电容器对软启动时间进行编程。 该电 µA 使用一个10 μ A 的内部电流源进行充电。 在0.8V (典型值)电平下移后、该引脚产生的电压斜坡也用作误差放大器的第二个同相输入。 输出调节由内部电平位移电压斜坡控制、直到该电压达到600mV 的内部基准电压–此引脚的电压斜坡达到1.4V (典型值)。 或者、从这个引脚到 BP 的一个267 kΩ 电阻器启用 FSS 特性。

    关断器件的唯一方法是将 EN 引脚拉至低电平。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭此线程、因为我没有看到响应。 如果有任何其他问题、请在没有问题时作出回应、请单击"已解决"。

    此致、

    Mathew