Other Parts Discussed in Thread: TPS40305, TPS40428
主题中讨论的其他器件: TPS40428
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的先生/女士:
我对 TPS40305控制有一个非常困惑的问题...
在我的电源系统 中,TPS40428 (第0.85代)--> TPS40305 (1.8V)--> TPS40305 (1.2V),
所有电路均由"WEBENCH tool"生成。
阅读数据表后,我 认为 TPS40305设计可以 通过开漏 CMOS 启动,其中的 D 引脚连接到 TPS40305的 EN/SS,而不需要上拉电阻器,
通常,“开漏 CMOS”是与正向电源设备( TPS40428 )的 PGOOD 信号有关的电路,
当 CMOS 打开时,它看起来是一个低电阻 器,使 EN/SS 到 GND 的充电电容器处于短路状态,
如果 CMOS 关闭,它看起来 是开路,电容器可以充电,继续...
我对吗?!
我使用了 TPS40428的 PGOOD 连接到 TPS40305的 EN/SS (1.8V)、它使目标电压斜坡、并且充电电容的电压几乎为5.1V、
,我使用了 TPS40428的 PGOOD (1.8V)连接到 TPS40305的 EN/SS (1.2V),输出仅为0.63V, 充电电容的电压几乎为1V,
有人能给我一些建议或帮助吗?
这就是一切,但斯克!