This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740

Guru**** 2541870 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740077/pmp8740

主题中讨论的其他器件:PMP8740UCC28950

正确.. 。 今天、我通过整流器+ 330uF/450V 电容器测试了无负载和上电的直流/直流。 我在无负载条件下获得变压器一次侧的波形。  此外、直流/直流转换器输出端的稳定输出电压为53.9V。  在此之后,我尝试加载1.5A 电流(37.5Ohm 电阻负载),但输出电压降至3V -1.5V,但如果我断开负载,则输出电压恢复至53.9VDC。  

这是因为我的电压控制环路吗?

我的变压器是 PQ50/50、初级1:8、次级1:3、 次级2:3、 初级2:7、次级。

谢谢、  

Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、是否需要在直流/直流电路板上安装 R4 (100K)? 因为我的系统是独立电池充电器。

    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    我相信你是对的。 该转换器可提供可能的最大输出电压、但以 DCM 运行、因此在空载时、您有53.9V 的电压。

    请将基准引脚(U1A、引脚3)上的电压降低到标称电压的一半(如果您在这里有2V 电压、则将一个100k Ω 电阻器与 R29并联、您应该有~ 1.23V 电压。 检查转换器的输出电压是否降低。 如果未发生这种情况、请检查闭合环路的方式(U2上的 D1、EA+电压等)

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要、R4不需要作为独立电池充电器。
    谢谢、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    1) 1)如果我将 U1pin3电压降低到1.23V、会发生什么情况?

    2) 2)如数据表中所述 、 当 CS 引脚上的电压低于用户设置的阈值时、DCM 模式启动、在这种情况下、DCM 模式会将 OTF 和 OUTF 信号降至零。 因此,我的怀疑是,由于我的 DCM 阈值电压(即 DCM 引脚上的电压)为0.22v,并且我正在加载1.5A 电流,因此控制器进入 DCM 模式并关闭 SR 脉冲,从而使输出电压降至3V。

    3)为了正常工作、我应该加载最小5.5A 电流、因为根据数据表中给出的 VRS 公式、我计算如下...

    VRS=((((2000*0.15)/54)+(7.41/2)*12欧姆)/(5*100)

        =(5.55+3.705)*12/500

       =0.22V

    已选择 RDCM (R18)= 1K 且 RDCMHI (R7)= 22.1K

    此外,如果我想加载1A 的最小电流,我应该这样计算... (((1*0.15)+3.705)*12/500=0.09252V VRS 和 RDCM (R18)=1K 和 RDCMHI (R7)=53K  

    它是正确的。  

    谢谢、  

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一件事,为什么同步整流器脉冲取决于 CS 引脚电压? 因为 CS 引脚感应直流/直流级的输入电流。

    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anjana:
    所有具有同步整流 FET 的转换器也不会驱动它们。 实际上、如果栅极上没有驱动脉冲、内部体二极管将充当正常整流器、因此、全桥也必须在不驱动同步 FET 的情况下工作。 当然、在较高的电流(通常在标称负载的5%...20%范围内)下、应设置 DCM 阈值、使其激活、否则体二极管的 VF 会产生过多的损耗 (您必须考虑到这些体二极管非常慢、因此也会产生高电流尖峰和开关损耗)。
    扼要重述一下、根据您的需求设置 DCM 电平(我通常将其设置为0.75...1 *输出电感器上的峰-峰值纹波电流)。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一旦 CS 引脚电压(与输出峰值电感器电流成正比、除以变压器的匝数比)达到设置为 DCM 引脚的电压、同步 FET 脉冲就会激活、以避免体二极管中出现高导通和开关损耗。
    谢谢、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    尊敬的 Roberto:  

    感谢您的回复。

    但很抱歉、我没有得到您的答案。  

    我只知道、如果 SR 脉冲被关闭、输出电压仍然通过 SR MOSFET 的体二极管存在。

    根据您共享的设计表、计算如下所示... (((1920 * 0.15)/32)+(7.41/2)* 16.2)/(9.66* 100)=0.2和 RDCMH=15.4K 和 RDCM=562欧姆(这两个电阻值在 PMP8740中使用)

    我也根据您的计算结果计算了 DCM 电压和电阻。  

    在本例中、我应该加载多少最小电流?

    最后、如果 DCM 不是问题、那么在负载时输出电压下降的原因是什么?

    Anjana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    我认为、要使 SYNC-FET 始终导通、最小负载电流是标称负载的20%。

    无论如何、如果输出电压在小负载时下降、请使用示波器检查 R34上的电压(我的原理图中的)。 如果该电压过高、可能会触发过流保护。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    昨天、在直流/直流转换器测试时、我们遇到了一个栅极驱动脉冲频率方面的问题。

    我只为控制电路提供了12伏外部电源、而不是400伏直流电源。

    当我检查栅极驱动脉冲 OUTA 到 OUTB、OUTA 到 OUTD I observed 时,在启动脉冲(频率和振幅)上的输出与预期的一样,电源电流也与预期的一样。 但在大约1分钟后、脉冲频率开始下降、一段时间后频率进一步降低、电源电流进入电流限制范围(电源电流超过350mA)。

    请帮助我了解正在发生的情况、并建议解决方案来解决此问题。

    谢谢、

    Anjana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    由于控制器 U2 (UCC28950)产生的低频脉冲、电源可能会进入电流限制。 由于发生这种情况、栅极驱动变压器 T2和 T3 将饱和并在驱动器上消耗高 Vdd 电流。 控制器 U2不应更改其开关频率、因此我怀疑这是 U2过热导致的问题。 请使用温度计检查 其表面。 温度太高、可能会损坏、所以我建议 更换。

    如果使用新 的驱动程序时仍然过热、则可能是驱动程序 U9或 U10之一(并检查 U12和 U13)损坏。

    请告诉我该问题是否得到解决。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我们已经检查了28950的 Vref,它从5V 变为6V。 关于加热28950和所有栅极驱动器 IC 均未加热。 现在我们将替换28950、并再次检查波形。

    为什么该 IC 出现故障?  28950的故障率是多少?

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anjana:
    问题可能是电路板布局。 请检查连接到 Verf 的网络是否过长或靠近开关节点。 在这种情况下、该网络可以捕获开关噪声。 如果是这样、内部 Vref 发生器可能会扰动、消耗过多电流并涉及高 Vdd 电流(和过热)。 解决方案是使 Verf-net 尽可能短。 如果您的电源中的其他功能需要此 Vref、请计划添加一个设置为电压跟随器的运算放大器;此操作会使 Vref 与电路板的其余部分保持去耦。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该转换器能够提供尽可能高的输出电压、但以 DCM 模式运行、因此在空载条件下、电压为53.9V。

    请以将基准引脚(U1A、引脚3)上的电压降低为标称电压的一半为例(如果您在这里有2V 电压、则将一个100k Ω 电阻器与 R29并联、并且您必须具有~ 1.23V 电压。 测试转换器的输出电压是否降低。 如果未发生这种情况、请查看您闭合环路的方式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    非常感谢您的回复。

    电路板布局按照 PMP8740光绘文件进行。 我们已更改28950 IC、并将进一步测试。 希望在直流/直流级的整个工作过程中获得最佳性能。

    谢谢、

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:
    在测试直流/直流转换器时、您遵循了什么程序?

    您是直接从 PFC 上为直流/直流供电、还是首先使用整流器测试直流/直流?

    另一件事。 当我从整流器测试它时,我仅在启动时从外部12V 电源为控制电路加电,然后我增加交流电压并寻找稳定的输出电压。 是这样的。 或者、我是否应该遵循任何其他程序?

    请建议。

    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    我进行了以下操作来测试直流/直流:

    1)在 J5的引脚9 (VCC_FB)上提供12V 电源

    2) 2) PWM_Vref P2.4和 PWM_Iref P2.3短接至地

    3)将3.3V 或 U7的输出电压(+3V45)施加到预充电 P2.2网络(R84)、以启用背靠背 FET Q12...Q31

    4) 4)对 Q1的栅极短路、或对 ENA_FB P4.7 (R33)网施加+3.45V 的电压

    5) 5)在直流/直流转换器的输出端施加小负载(从10欧姆开始)

    6) 6)在 J7上施加 Vin、从零开始并增加到10V...50V

    7) 7)观察 Q15和 Q16的漏极电压、以及主变压器 T4的差分电压

    8) 8)检查转换器的输出电压是否符合 Vin 值和匝数比(因为此处占空比为最大值)

    9) 9)将 J7上的 Vin 增大到更高的值、直到~ Vin (标称值)/2

    9) 放置 一个与 R29并联的100k Ω 电阻器、并验证当 Vin 高于 标称输入 电压的一半时、转换器通过减小占空比进入稳压状态(同样、通过观察 T4初级侧的波形)。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于第二个问题、该过程是正确的:请考虑、在开环运行时、输出端将具有100Hz 纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    今天、在测试时、我面临着同样的输出电压降低问题。 同样、I LOAD 1.5A、输出电压从53.89V 降至3V。 此时、我检查了 R34两端的 CT 输出电压、如下所示
    VinAC=220VAC、IinAC=0.81A、Iout=1.5A、R34上的电压=0.052V

    我使用了 R34=12 Ω。

    正确吗? 请告诉我如何计算 CT 输出电压。

    谢谢、
    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说我应该通过移除 D1和 D3二极管来检查纹波? 开环会直接增大输入电流?

    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anjana:
    可以根据以下公式计算 R34两端的电压:
    获取电源的输出电流(例如1.5A 时)。 增加电感纹波电流(峰-峰值的一半)。 乘以主变压器匝数比(T4)。 除以电流感应变压器 T1、然后将该电流乘以 R34的值。
    例如、如果 T1为1:100、T4的比率为5:1、则电感纹波为1A 峰-峰、我们有:
    V (R34)、PEAK ={[(1.5A + 0.5A)/5]/100}* 12 Ω= 48mV (接近您测量的值)。
    现在、为了了解您的转换器会发生什么情况、我需要知道(在实际情况下、您具有220VAC 和1.5A 负载):

    1) 1) U1A 引脚1、2和3上的电压。
    2) 2) U1B 引脚5、6和7上的电压。
    3) 3) TP6上的电压

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、请勿移除 D1和 D3二极管、否则转换器将在开环条件下工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    I LOAD 4.5A 电流、但情况仍然如此。  

    我想知道我的变压器是否正确?

    根据我的计算结果、一次侧电感计算为1mH、但在制造制造商告诉我没有气隙时、他们无法实现此电感、因此在没有气隙的情况下、我得到了1.4mH 的一次侧电感。 这是输出电压降低的原因吗? 一次侧和二次侧波形符合预期。  

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    我不认为变压器初级电感会影响 Vout 的调节、除非它饱和。

    通常、为了获得精确的磁化电感并增加饱和点、需要一个小的气隙。

    您可以通过测量(借助电流探头)流入变压器初级侧的电流来检查变压器是否饱和。

    顺便说一下、您是否测量了我在最后一封电子邮件中列出的电压? 请告诉我这些电压的值、如果可能、还提供变压器初级侧电流的屏幕截图。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    1)

    我们在230VAC 输入下加载12欧姆电阻(4.5A)、我们同样会出现输出电压下降的现象。  此时连接到输出端的电流表显示的是1.75A 而不是4.5A。 我们得到的电压如下所示...

    电流环路(U1B)

    Iref=1.99V 通篇保持恒定

    TP6= 0.175V 当负载打开时,电流表上的 I OUT 实际值= 1.75A

    OPAMP 引脚7=高电平12V

    我使用的分流器(R92)= 1m Ω、R93&R94=1K8、R100&R101=178K

    空载时、关于电压环路(U1A)

    引脚3=2V、通过 OUT 恒定

    PIN2=2.3V

    pin1 =低电平  

    2) 2)对于变压器、它不饱和、我也对绕组的开始和结束有疑问、但它们也是正确的。  

    3) 3)当我查看 PI 环路组件时、根据我的计算结果、R3、C2、C1 resp 为227K、0.56nF、68pF。  我根据我的值和电路中使用的实际值附加波特图图像(我在 PI 中使用了 pmp8740中的值)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anjana:
    电流环路误差放大器(U1B)上的电压正确。
    问题是:如果输出电压几乎降至零、那么 U1A 的引脚2上的电压如何能够为2.3V?
    您是否在电路板上连接了 D1和 D2?
    当 Vout 下降时、U1A 的引脚2上的电压是多少?
    关于电压环路、此时并不是很重要、只要您的转换器调节负载并能够以正确的电压电平提供电流、就会立即开始。
    请告诉我。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    今天、我测试了负载条件下的电压环路电压。 它们如下所示

    Vinac=215VAC

    Iinac=0.77A

    VOUT=36V

    Iout=1.5A

    U1A-pin3=2V 恒定电压

    U1A-PIN2=负载时从2.021到2.016V 的压降

    U1A_pin1=在 Vout 达到53.9V 且负载持续期间为低电平

    2) 2)今天我们的输出电压没有下降到3V、仅下降到36V。 我们尚未对电路进行任何更改。  

    我将在 J8输出连接器处测量该输出电压。  

    3) 3)这之后我移除了 D3二极管(断开电流环路).... 并检查了它们与上述相同的电压环路电压。  

    谢谢、  

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:
    现在、我检查了 TP3和 J8上的电压、二者均为以下值

    空载时:TP3:-54.39V、J8:- 53.87V
    在1.5A 负载下:TP3:- 54.39V、J8:-6V

    那么、RT1、RT2和 MOSFET 阵列电路中是否存在问题? 我应该检查什么?

    谢谢、
    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anjana:
    我假设当您说 TP3上的电压为-54.39V 时、您的意思是+54.39V、对吧?
    如果不是这样、只需考虑该电源无法生成负输出电压。
    相反、如果您意味着 TP3和 J8上的所有正电压(引脚1为正电压、而引脚3为接地)、则看起来背靠背 FET 未正确驱动。
    请检查、在净预充电 P2.2 (R84的右侧)上连接3.45V 后、您测量的是任何 FET (Q12...Q31)的栅极-源极电压~ 12V。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    正确、所有电压均为正电压、并通过 GND - S t 测得 在 J8上、I 在 J8引脚1和 J8引脚3之间连接万用表

    好的、我将检查 Q12..Q31的 G 至 S 电压。

    至少在今天、我能够找出问题、现在我可以专注于 Q12...Q31及其驱动电路。

    我再次向 Roberto 提出请求、并将了解白皮书(2KW 可并行电源的设计审查)中对此电路的说明、但我仍未了解 V-float 和 A-D18以及预充电 P2.2信号的用途。 可以告诉我吗?

    此外、使用 MOSFET 阵列的目的是什么? 因为传统方法是使用串联二极管。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anjana:
    驱动背靠背 FET 的整个电路有两个原因。
    1) 1)如果没有保护(无背靠背 FET)并且您将电池连接到 J8、则输出电容器(C53至 C29)将在零时间内充电、因此您会在电池端子上看到电流尖峰、这可能会损坏连接器和电容器。
    2) 2)如果电池反向连接、则转换器将损坏。
    另一种解决方案是使用二极管、但在该二极管上会有损耗;如果这些损耗不是问题、则可以使用它来代替整个电路(Q12...Q31和驱动电路)。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anjana:
    您可能正在测试直流/直流电路板、其中空载连接到+5V 网络(U6的输出)、而任何负载连接到+3.45V (uC 负载)。
    如果事实如此、U6的开关节点(PH 引脚3)将不会以足够的占空比进行开关、无法通过电荷泵电路 D23、D25和 C72为电容器 C57充电。 在我的情况下、我没有这种情况、因为5V 和3.45V 都由 uC 和显示屏加载。
    请添加一个与+5V 网络并联的小负载(或与 C27并联的等效负载)、电流至少为50mA ...100mA、并测试系统。
    此致、
    Roberto