正确.. 。 今天、我通过整流器+ 330uF/450V 电容器测试了无负载和上电的直流/直流。 我在无负载条件下获得变压器一次侧的波形。 此外、直流/直流转换器输出端的稳定输出电压为53.9V。 在此之后,我尝试加载1.5A 电流(37.5Ohm 电阻负载),但输出电压降至3V -1.5V,但如果我断开负载,则输出电压恢复至53.9VDC。
这是因为我的电压控制环路吗?
我的变压器是 PQ50/50、初级1:8、次级1:3、 次级2:3、 初级2:7、次级。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
正确.. 。 今天、我通过整流器+ 330uF/450V 电容器测试了无负载和上电的直流/直流。 我在无负载条件下获得变压器一次侧的波形。 此外、直流/直流转换器输出端的稳定输出电压为53.9V。 在此之后,我尝试加载1.5A 电流(37.5Ohm 电阻负载),但输出电压降至3V -1.5V,但如果我断开负载,则输出电压恢复至53.9VDC。
这是因为我的电压控制环路吗?
我的变压器是 PQ50/50、初级1:8、次级1:3、 次级2:3、 初级2:7、次级。
谢谢、
尊敬的 Anjana:
我相信你是对的。 该转换器可提供可能的最大输出电压、但以 DCM 运行、因此在空载时、您有53.9V 的电压。
请将基准引脚(U1A、引脚3)上的电压降低到标称电压的一半(如果您在这里有2V 电压、则将一个100k Ω 电阻器与 R29并联、您应该有~ 1.23V 电压。 检查转换器的输出电压是否降低。 如果未发生这种情况、请检查闭合环路的方式(U2上的 D1、EA+电压等)
此致、
Roberto
尊敬的 Roberto:
1) 1)如果我将 U1pin3电压降低到1.23V、会发生什么情况?
2) 2)如数据表中所述 、 当 CS 引脚上的电压低于用户设置的阈值时、DCM 模式启动、在这种情况下、DCM 模式会将 OTF 和 OUTF 信号降至零。 因此,我的怀疑是,由于我的 DCM 阈值电压(即 DCM 引脚上的电压)为0.22v,并且我正在加载1.5A 电流,因此控制器进入 DCM 模式并关闭 SR 脉冲,从而使输出电压降至3V。
3)为了正常工作、我应该加载最小5.5A 电流、因为根据数据表中给出的 VRS 公式、我计算如下...
VRS=((((2000*0.15)/54)+(7.41/2)*12欧姆)/(5*100)
=(5.55+3.705)*12/500
=0.22V
已选择 RDCM (R18)= 1K 且 RDCMHI (R7)= 22.1K
此外,如果我想加载1A 的最小电流,我应该这样计算... (((1*0.15)+3.705)*12/500=0.09252V VRS 和 RDCM (R18)=1K 和 RDCMHI (R7)=53K
它是正确的。
谢谢、
Anjana
尊敬的 Roberto:
尊敬的 Roberto:
感谢您的回复。
但很抱歉、我没有得到您的答案。
我只知道、如果 SR 脉冲被关闭、输出电压仍然通过 SR MOSFET 的体二极管存在。
根据您共享的设计表、计算如下所示... (((1920 * 0.15)/32)+(7.41/2)* 16.2)/(9.66* 100)=0.2和 RDCMH=15.4K 和 RDCM=562欧姆(这两个电阻值在 PMP8740中使用)
我也根据您的计算结果计算了 DCM 电压和电阻。
在本例中、我应该加载多少最小电流?
最后、如果 DCM 不是问题、那么在负载时输出电压下降的原因是什么?
Anjana
尊敬的 Roberto:
昨天、在直流/直流转换器测试时、我们遇到了一个栅极驱动脉冲频率方面的问题。
我只为控制电路提供了12伏外部电源、而不是400伏直流电源。
当我检查栅极驱动脉冲 OUTA 到 OUTB、OUTA 到 OUTD I observed 时,在启动脉冲(频率和振幅)上的输出与预期的一样,电源电流也与预期的一样。 但在大约1分钟后、脉冲频率开始下降、一段时间后频率进一步降低、电源电流进入电流限制范围(电源电流超过350mA)。
请帮助我了解正在发生的情况、并建议解决方案来解决此问题。
谢谢、
Anjana
尊敬的 Anjana:
由于控制器 U2 (UCC28950)产生的低频脉冲、电源可能会进入电流限制。 由于发生这种情况、栅极驱动变压器 T2和 T3 将饱和并在驱动器上消耗高 Vdd 电流。 控制器 U2不应更改其开关频率、因此我怀疑这是 U2过热导致的问题。 请使用温度计检查 其表面。 温度太高、可能会损坏、所以我建议 更换。
如果使用新 的驱动程序时仍然过热、则可能是驱动程序 U9或 U10之一(并检查 U12和 U13)损坏。
请告诉我该问题是否得到解决。
此致、
Roberto
尊敬的 Anjana:
我进行了以下操作来测试直流/直流:
1)在 J5的引脚9 (VCC_FB)上提供12V 电源
2) 2) PWM_Vref P2.4和 PWM_Iref P2.3短接至地
3)将3.3V 或 U7的输出电压(+3V45)施加到预充电 P2.2网络(R84)、以启用背靠背 FET Q12...Q31
4) 4)对 Q1的栅极短路、或对 ENA_FB P4.7 (R33)网施加+3.45V 的电压
5) 5)在直流/直流转换器的输出端施加小负载(从10欧姆开始)
6) 6)在 J7上施加 Vin、从零开始并增加到10V...50V
7) 7)观察 Q15和 Q16的漏极电压、以及主变压器 T4的差分电压
8) 8)检查转换器的输出电压是否符合 Vin 值和匝数比(因为此处占空比为最大值)
9) 9)将 J7上的 Vin 增大到更高的值、直到~ Vin (标称值)/2
9) 放置 一个与 R29并联的100k Ω 电阻器、并验证当 Vin 高于 标称输入 电压的一半时、转换器通过减小占空比进入稳压状态(同样、通过观察 T4初级侧的波形)。
此致、
Roberto
尊敬的 Anjana:
我不认为变压器初级电感会影响 Vout 的调节、除非它饱和。
通常、为了获得精确的磁化电感并增加饱和点、需要一个小的气隙。
您可以通过测量(借助电流探头)流入变压器初级侧的电流来检查变压器是否饱和。
顺便说一下、您是否测量了我在最后一封电子邮件中列出的电压? 请告诉我这些电压的值、如果可能、还提供变压器初级侧电流的屏幕截图。
此致、
Roberto
尊敬的 Roberto:
1)
我们在230VAC 输入下加载12欧姆电阻(4.5A)、我们同样会出现输出电压下降的现象。 此时连接到输出端的电流表显示的是1.75A 而不是4.5A。 我们得到的电压如下所示...
电流环路(U1B)
Iref=1.99V 通篇保持恒定
TP6= 0.175V 当负载打开时,电流表上的 I OUT 实际值= 1.75A
OPAMP 引脚7=高电平12V
我使用的分流器(R92)= 1m Ω、R93&R94=1K8、R100&R101=178K
空载时、关于电压环路(U1A)
引脚3=2V、通过 OUT 恒定
PIN2=2.3V
pin1 =低电平
2) 2)对于变压器、它不饱和、我也对绕组的开始和结束有疑问、但它们也是正确的。
3) 3)当我查看 PI 环路组件时、根据我的计算结果、R3、C2、C1 resp 为227K、0.56nF、68pF。 我根据我的值和电路中使用的实际值附加波特图图像(我在 PI 中使用了 pmp8740中的值)
尊敬的 Roberto:
今天、我测试了负载条件下的电压环路电压。 它们如下所示
Vinac=215VAC
Iinac=0.77A
VOUT=36V
Iout=1.5A
U1A-pin3=2V 恒定电压
U1A-PIN2=负载时从2.021到2.016V 的压降
U1A_pin1=在 Vout 达到53.9V 且负载持续期间为低电平
2) 2)今天我们的输出电压没有下降到3V、仅下降到36V。 我们尚未对电路进行任何更改。
我将在 J8输出连接器处测量该输出电压。
3) 3)这之后我移除了 D3二极管(断开电流环路).... 并检查了它们与上述相同的电压环路电压。
谢谢、
Anjana