This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC 产品说明书的质量

Guru**** 2981870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741560/quality-of-ic-data-sheets

TI 数据表曾经是半导体行业其余部分进行仿真的重要因素、但现在我看到了标准的下滑。

本周、我们的几位开发人员对 TI 新产品电压基准的 AEC 状态提出了质疑、一位声称 TL4050B25QDBZR 符合 AEC 标准、另一位声称不符合 AEC 标准。 最初的假设是、"Q"始终是指 TI 器件型号中的 AEC-Q。

如果您查阅数据表、您首先会发现 AEC 和非 AEC 器件有单独的数据表。 您发现的第二件事是、字符串"AEC"不会出现在 TI 的 AEC 器件数据表中的任何位置。 (Mouser 声称此 P/N 符合 AEC 标准、但 TI 没有。) 如果您想知道给定器件型号中的特定符号意味着您必须解析表(对于非 AEC 器件、该表超过3页)、然后自行确定。

有时、您可以依靠 TI (和大多数其他半导体制造商)以我在数据表中描述的方式解释其器件型号(我必须对其进行逆向工程、因为它不在数据表中)。

   TL 4050 B 25 Q DBZ R Q1
   --------------------
   |   | || ||  | |||
   |   | || ||  | |+-- AEC-Q 状态
   |   | || ||  |        |空白:非 AEC
   |   | || ||  | |       | Q1:   AEC-Q100
   |   | || ||  | |
   |   | || ||  |+---  装运包装:
   |   | || ||  |          R:3000卷带
   |   | || ||  |          T:250卷带
   |   | || ||  |
   |||||||+---       封装:
   |   | || |             DBZ:SOT-23-3
   |   | || |             DCK:SC-70
   |   | || ||
   ||||||+---      温度范围:
   |   | ||                I: -40至85°C
   |   | ||                | Q: -40至125°C
   |   | |||
   |   | ||+--- 标称输出电压
   |   | |                  10:10V
   |   | |                  25:2.5V
   |   | ||                  40:4.096V
   |   | |                  | 50:5V
   |   | ||                
   |   | +--- 电压容差:
   |   |                     A:0.1%初始值、50ppm/°C 温度系数
   |   |                     B:0.2%初始值、50ppm/°C 温度系数
   |   |                     C:0.5%初始值、50ppm/°C 温度系数
   |   |
   |+---    并联电压基准
   |    
   ------------------------------------------------------- TL 系列

通过此细分、可以很容易地看到"Q"出现两次、只有第二次才表示符合 AEC 标准。

否则、谨慎的开发人员就会变得越来越慢、而快速的开发人员会犯错。 开发人员的寿命越来越长。

是否有人听说过降级的解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    我可以理解对这种情况的沮丧。 在使用 AEC100器件之前、Q 只是一个温度代号、这会引起混淆、因为 AEC100是一个"Q1"后缀、两者都共用"Q"。 在进入新的数据表修订版本之前、我已经开始添加命名规则细目、例如下面的细目。 希望您将在未来的数据表和数据表修订版本中看到这一点。 我无法回答为什么某些数据表长时间未更新或"降级"的原因、但解决此问题的一种方法是通过 TI 支持将其提请我们注意。
    确保位于 Q1文件夹中以确保 AEC100。
    www.ti.com/.../tl4050b25-q1

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcoo、

    感谢后续行动。  我希望这一想法能继续发展。

    我还要强调在符合其中一个标准的器件的数据表中引用 AEC 标准的重要性。  许多制造商滥用"汽车"一词、并在器件仅在高达125°C 的温度下工作或通过1 AEC 测试时应用该词。  几年前、我为初级工程师编写了一份指南、告诉他们、如果数据表中未显示字符串"AEC"(我们只能使用符合 AEC 标准的器件)、他们不应浪费时间尝试寻找其他证据。