This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:闩锁问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735107/lm46002-latch-up-issue

器件型号:LM46002
主题中讨论的其他器件:TPS2660

您好!

我们的英国团队正在调试外包给 Jabil 的电源板。 它们使用22V 直流输入电压的 LM46002 SIMPLE SWITCHER 来提供+15V 和-15V 输出。 它们前面有一个 TPS2660电子保险丝电路。 在启动期间、电子保险丝电路跳闸一次或两次、然后保持开启状态。 有时、一个或两个 SIMPLE SWITCHER 下游会卡在锁存状态下。 您知道什么可能会导致这种情况发生吗? TI 是否了解有关 LM46002 IC 锁存的任何信息? 我认为它可能位于内部线性稳压器电路中–也许是“BIAS”输入变为负 wrt PGND。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您能否为您的电路发送原理图? 我正在寻找您的接地方案以及什么是有效中断。 如果此原理图不应显示在公共论坛上、请发送电子邮件至 robert.blattner@ti.com 给我。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    看来我们已经在大西洋两岸解决了这个问题。 如果有任何未解决的问题、请发送电子邮件给我。  

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    E2E 社区摘要:

    如果突然加电、反相降压/升压转换器可以在反相输出上生成正电压。 这会导致 LM46002的接地引脚被拉至芯片的偏置引脚上方。 如果 BIAS 引脚直接连接到系统接地,该接地位于芯片接地引脚的下方,则部件行为可能有误。 为了防止这种情况发生、可以将滤波器或二极管与 BIAS 引脚串联、以保护其免受负电压的影响。 我们得出的结论是、二极管是最佳选择、但只要仿真显示不超出绝对最大值、滤波器也可以工作。

    此致、Robert