请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM46002 主题中讨论的其他器件:TPS2660、
您好!
我们的英国团队正在调试外包给 Jabil 的电源板。 它们使用22V 直流输入电压的 LM46002 SIMPLE SWITCHER 来提供+15V 和-15V 输出。 它们前面有一个 TPS2660电子保险丝电路。 在启动期间、电子保险丝电路跳闸一次或两次、然后保持开启状态。 有时、一个或两个 SIMPLE SWITCHER 下游会卡在锁存状态下。 您知道什么可能会导致这种情况发生吗? TI 是否了解有关 LM46002 IC 锁存的任何信息? 我认为它可能位于内部线性稳压器电路中–也许是“BIAS”输入变为负 wrt PGND。 有什么想法吗?