This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138不能#39;t 进入 ROM、并且可以#39;t 下载新代码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738322/ucd3138-ucd3138-doesn-t-go-to-rom-and-can-t-download-new-code

器件型号:UCD3138

您好!  

我想将一个新程序下载到我的 UCD3138、但这是不可能的、因为在尝试下载新程序时、它不会进入 ROM。 我尝试使用命令到 ROM、但它不起作用。 我收到这条消息  

尝试下载新程序时、会出现类似的消息、表明我无法进入 ROM 模式。  

谢谢、

MARC.F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在使用哪个固件项目?
    请注意、如果您使用不同版本的编译器重新编译代码、有时 CCS 会忘记、在处理器选项中、文件 zero_out_integration_word 最初设置为32位(ARM 模式)代码状态。 它进入16位(Thumb 模式)代码状态。

    请确保在 R&D 阶段、您在下载固件时选择了 GUI 选项"请勿写入校验和"。
    您现有的当前 UCD3138器件可能现在已锁定、最好更换。

    您正在使用的 UCD 的确切器件型号是什么。 某些器件可使用 JTAG 解锁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您遇到的问题是否已解决。 请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、