请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 您好!
我想将一个新程序下载到我的 UCD3138、但这是不可能的、因为在尝试下载新程序时、它不会进入 ROM。 我尝试使用命令到 ROM、但它不起作用。 我收到这条消息
尝试下载新程序时、会出现类似的消息、表明我无法进入 ROM 模式。
谢谢、
MARC.F
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.