This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736000/tps2373

主题中讨论的其他器件:TPS2373

我很喜欢您的网络形象-请让销售工程师打电话给我-电芯603-365-9807。 我需要一个改装的 POE 以用于血统应用-前台媒体是一个680M 的广告代理机构、负责在纽约地铁和通勤火车上放置 LCD 显示屏、我们位于波士顿林肯街175109号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

     我不确定我是否理解您对"loathing TI web presentation"的评论、如果您想与销售部门的某个人交谈、您可以致电您当地 的 TI 办事处- Waltham 附近有一家。  但是、首先、我想更好地了解您的要求。  当我阅读您的请求时、您似乎想要购买 LED 显示面板、完整且随时可用、这是正确的吗?  或者、您是否希望先根据您的要求设计 LED 面板、然后 将其部署到 火车中?   

     或者、您是否仅想设计 POE 部分?  您提到了 TPS2373,如果您想在设计中使用此功能,可以使用参考设计和 EVM 来实现此目的: www.ti.com/solution/lighting_lcd_backlight?jktype=eerd

    急切地等待您的回复。

    ~Leonard

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    以太网供电数字标牌应用的输出电压和电源要求是什么? 我很乐意为您推荐参考设计。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、我今天早上联系了您、并给了您一个电话。  请随时继续 E3E 的讨论(团队成员为您提出了一些好问题)、如果您愿意给我打电话、我会给您我的工作电话号码。

    感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品、

    Thomas Lewis

    PoE 应用和营销经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、我们是否解决了您在此主题中的支持请求?

    如果是这样、我们希望点击 Resolved 按钮、这样该主题就会被正式关闭。

    感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品、