This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:有时驱动器在切换时发生故障

Guru**** 2550740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740106/tpl7407l-sometime-driver-is-failing-while-switching

器件型号:TPL7407L

我使用 TPL7407L 驱动器来驱动连接电路中的几个继电器。 两个继电器线圈电流为250mA、其他继电器消耗约30mA。 驱动器大部分时间工作正常、但在某个时间、白色开关打开一个250mA 线圈继电器时、此驱动器被熔断、IC 顶部有声孔和可见孔。 我无法重复该故障、因为即使在切换100次后也不会出现故障。

我们迫切需要你就这一失败提出建议,并让我们知道这种失败可能在什么条件下发生。 我已捕获所有输出到 GND 引脚电压、但无法看到任何电压尖峰。 我们的工作电源电压为24V。

如果您需要更多信息来了解故障模式、请告诉我。

谢谢、此致

高塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam、

    感谢您联系 E2E。

    您能否为我提供一些有关该应用的其他详细信息:

    1. 您是否将 COM 引脚连接到与输出负载相同的 VCC 电源?
    2. 您能否分享其余的原理图?
    3. 您以何种工作温度运行系统?
    4. 您的测试中有多少 IC 出现故障? 您能澄清一下"即使在100次切换后仍发生故障"的说法吗?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    1. 您是否将 COM 引脚连接到与输出负载相同的 VCC 电源? 是的、它是相同的24V 电源
    2. 您能否分享其余的原理图? 已连接一个继电器连接
    3. 您以何种工作温度运行系统? 目前、我们的测试温度为25°C、但实际要求为5-40°C
    4. 您的测试中有多少 IC 出现故障? 6 ICS 您能否澄清"即使在100次切换后仍发生故障"陈述? 在我们尝试仿真故障时、即使在进行100次切换后、它也不会失败
    5. 24V 总线纹波是否可能导致此类故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以访问我们的位置以了解详情? 这样会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam、

    您在 OUT7上驱动哪种类型的负载、它是电感负载? TPL7407L 需要在 OUt7上使用二极管、以在电感负载开关期间保护引脚免受负电流瞬变的影响。 如果可能、我建议改用 TPL7407LA、这不需要在 OUT7上为电感负载使用外部二极管。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的回答。

    我们使用 OUT7驱动250mA 线圈(接触器的一部分)。 请参阅随附文档中的已连接负载详细信息。

    请告知我们、使用二极管的 TPL7407L 或 TPL7007LA 是否可以驱动这些负载?

    此致

    高塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Arthur:

    请查找附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam、

    感谢您的更新。 根据您提供的信息、我建议切换到 TPL7407LA 以保护 OUT7免受负电流瞬态的影响。 如果您在切换到不同的器件后仍然遇到故障、请告诉我。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您推荐使用 TPL7407LA。 您是否确定导致问题的布线原因是 OUT07引脚未使用二极管、并且 TPL7407L 的电流消耗超过250mA。 设计中可以考虑的任何其他原因。 您认为587mA 的总电流可以结合所有通道还是需要降低负载、在这种情况下、我们可以使用其他 IC 来共享负载。 我们用于 LED 驱动的其他 IC。

    谢谢、此致

    高塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam、

    TPL7407L 需要 OUT7上的外部二极管、以在电感负载开关期间保护引脚免受负电流瞬变的影响、就像您所处的情况一样。 我们注意   到、连接到电感负载时 OUT7出现故障、因此创建了 TPL7407LA 来解决这些问题。  

    从计算结果来看、器件的功耗似乎约为0.3W。 根据您使用的封装、thetaja 可以是113.1C/W 或88C/W 乘以功率* thja、您将得到33.9C 或26.4C 的增加。 只要您不超过结温(150C)、您就可以了。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的回答。

    我将告诉您 LA 系列如何为我们工作。

    另一个问题是、如果二极管会产生问题、为什么它不会每次都发生故障、那么它可能会在200次或更多开关次数中发生一次故障。

    此致

    高塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    请分享您的 TI ID 进行更多讨论、我发现 TPL7407LA 器件存在采购问题。 element14没有此部件。

    此致
    高塔姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam、  

    如有任何问题、请发送电子邮件至 a-huang@ti.com。

    谢谢、

    Arthur