请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 主题中讨论的其他器件: LM3481
我尝试使用此控制 器为脉冲负载(几毫秒@~ 25W)供电:VIN = VDD = 6VDC;FSW = 500K。 电流的瞬态上升似乎达到~ 7安培的电流限值。
我使用白皮书"...直流/直流升压转换器内幕揭秘..."生成了 Matlab 模型 作者:Brian Lynch。
感谢您的任何帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.