This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741200/tps40210-tps40210

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM3481

我尝试使用此控制 器为脉冲负载(几毫秒@~ 25W)供电:VIN = VDD = 6VDC;FSW = 500K。 电流的瞬态上升似乎达到~ 7安培的电流限值。

我使用白皮书"...直流/直流升压转换器内幕揭秘..."生成了 Matlab 模型 作者:Brian Lynch。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    您能否分享应用规格和原理图? 如果触发了电流限制、解决该问题的最简单方法是减小电流感应电阻器。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

    感谢您的回答。

    我尝试减小电流感应电阻器。 规格为6VDC 输入;24VDC 输出@ 25W 的脉冲功率(几毫秒)、其中大约10%为平均功率。 开关频率为500K;电感器为4.7uH;输出电容为~ 90uF、ESR 为10毫欧;感应电阻器为.010欧姆。

    如果您认为这些组件是可以接受的、请告诉我。

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    请注意、TPS40210具有断续模式。 这意味着当电流限制跳闸时、器件会将 SS 引脚拉至低电平、从而停止开关。 无法为此器件禁用此功能。

    根据初始帖子、似乎输出负载阶跃为0%至100%。 TPS40210的断续模式可能不利于实现这一点、因为电感器电流会快速上升、从而触发峰值电流限制并将其置于断续模式。 更好的选择可能是选择具有简单逐周期峰值电流限制的器件。 执行此操作的器件将是 LM3481。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

    非常感谢。 这可能是问题所在。 我将对其进行研究、并告诉您我的调查结果。

    谢谢、

    Steve