This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:开关噪声过大

Guru**** 2924090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740599/tps54560-too-much-switching-noise

器件型号:TPS54560

我使用 TPS54560为电路板 PC 供电。 在组装 和测试之后、我在负载和没有负载的输出端发现了巨大的开关噪声。

在首次启动时、我测量了约350mV 的峰间开关噪声。 之后、我再加一个47uF 陶瓷电容器、噪声降至180-200mVpp。

是否有可能实现大约100mVpp 的噪声值?

我可能在 PCB 跟踪方面犯了一些错误?

我使用开关频率1MHz 和5.4V 输出配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享此信息。 您能否分享纹波的原理图和波形? 请确保使用 Tip & Barrel 方法测量输出纹波。 这将确保您准确测量输出端的信号。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!  

    请在 下面找到原理图和示波器、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了一半的问题。 现在纹波大约为100mV。

    但 我在低输入电压启动时遇到另一个问题。 我在启动后大约0.5秒听到声音。 正如我在波形上看到 的、确切频率为860Hz。

    此外、IC 和电感器会散发 过多热量。  电阻负载为2A (LAMP)时的温度约为60摄氏度。

    所有测量 都 是通过探针管从电源 GND 进行连接的。

    请全屏打开波形(这是4K 显示器的屏幕截图)。

    Vin = 13.2V Vout = 5.4V Iload = 2A

    BOOT 引脚 Vin=20V Vout=5.4V。

    FB 引脚 Vin=20V Vout=5.4V。

    SW 引脚 Vin=20V Vout=5.4V。

    输出电容器纹波 输入电压=20V 输出电压=5.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从输出纹波的外观来看、我相信电解输出电容器的 ESR 也会增加该纹波。  我建议移除其中一个电容器。

    我还查看了您的原理图并将其与计算器结果进行了比较。  您可以看到以下结果。  第二个建议是更改补偿值以匹配计算器。  我已包含将输出电容器降低至47uF 或保持设计输出电容的结果。  如果您还想查看、可以在产品文件夹的工具选项卡中找到此计算器。

    COUT=47uF

    根据设计:

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    感谢您的快速回答。 这对我很有帮助。

    我想我的问题现在已经解决了。

    我将 电解输出电容器更改为陶瓷、并对 补偿 元件进行了一些更改。

    之后、一切正常。

    现在纹波大约为30mV (Vin=20V Vout=5.4V Iload = 2A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很高兴听到您的问题得到解决。 如果您有任何其他问题、请随时告诉我。

    此致、
    Katelyn