This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:加电问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568, LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736337/lmr23630-power-up-concerns

器件型号:LMR23630
主题中讨论的其他器件:TLV62568

我将 LMR23630用于 TLV62568。  24V 至5V 至3.3V V。 热插拔24伏电源时(瞬时24伏输入)、我们遇到了启动问题。  5伏输出将不会出现。  如果我们减缓了24伏(附件上的 R40)的斜升、我们将得到5伏的电压。  因此、我们添加了一个小电阻器。  现在、我们有了较慢的上电时间、我们无法可靠地获得5V 电压、因此我们必须降低功耗并快速恢复供电。  然后我们得到5伏 。您能考虑这个问题吗?  它看到芯片对输入端施加24V 电压的方式很敏感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法看到您的图像。 您是否能够通过附加文件并共享此原理图来重塑此图像?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lmr23630use.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您重新添加原理图。

    我不希望该器件对 VIN=24V 敏感。 唯一的灵敏度是在热插拔事件期间(由于振铃)电压高于此器件的最大输入电压。

    查看原理图、我注意到 Cboot (C1)为680nF。 该电容器应介于100nF 至470nF 之间。 您能否更换此电容器并重新测试?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试这个。  我们在热插拔上的电压超过21伏时也遇到了问题、我们将输出电容器提高到330 uF、这似乎有所帮助、但我们仍然遇到25伏热插拔的问题。  我们将尝试降低 Cboot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、
    680nf 由 TI 在线设计配置器提供给我们、是不是错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、较高 Cboot 的重要性是什么? 是否有用于确定 Cboot 或试用和错误的公式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Cboot 通常根据给定器件的仿真结果确定。 请参阅以下内容、了解我对较高 Cboot 重要性的解释。

    太大意味着可能需要几个开关周期才能将 CBOOT 充电至稳定状态值。 这可能会影响启动操作、但不会损坏任何东西。 它的成本也会更高、并且可能需要更大的空间来容纳更大的电容器。

    2.太小意味着电容在开关周期中可能没有足够的能量来维持稳态电压。 这会降低 FET 上的有效栅极电压、而 FET 也不会导通、这会导致 FET 中的功率耗散增加/整体效率降低。

    此致、
    Katelyn