请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23630 主题中讨论的其他器件:TLV62568、
我将 LMR23630用于 TLV62568。 24V 至5V 至3.3V V。 热插拔24伏电源时(瞬时24伏输入)、我们遇到了启动问题。 5伏输出将不会出现。 如果我们减缓了24伏(附件上的 R40)的斜升、我们将得到5伏的电压。 因此、我们添加了一个小电阻器。 现在、我们有了较慢的上电时间、我们无法可靠地获得5V 电压、因此我们必须降低功耗并快速恢复供电。 然后我们得到5伏 。您能考虑这个问题吗? 它看到芯片对输入端施加24V 电压的方式很敏感。